990-91260E-006

Galaxy VSSAI con hasta 2 cadenas de baterías internasInstalación

10 kW 208 V
10-20 kW 400 V
20 kW 480 V

Las actualizaciones más recientes están disponibles en el sitio web de Schneider Electric

4/2024

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.