990-91260E-007

Διαδικασία εγκατάστασης

Ενιαίο σύστημα

Παράλληλο σύστημα

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος κλίσης
Μην αφαιρέσετε τα άγκιστρα μεταφοράς από το UPS μέχρι να πρέπει να στερεώσετε το UPS στο πάτωμα.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
  1. Εγκατάσταση σεισμικής αγκύρωσης (επιλογή).
  2. Προετοιμασία για εγκατάσταση.
  3. Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας.
  4. Σύνδεση των καλωδίων σήματος.
  5. Σύνδεση καλωδίων σήματος από ηλεκτρικό πίνακα και βοηθητικά προϊόντα τρίτου μέρους.
  6. Για παράλληλο σύστημα:
    1. Τοποθετήστε ένα λουκέτο στον εσωτερικό αυτόματο διακόπτη ισχύος συντήρησης IMB στην ανοικτή θέση σε όλα τα UPS του παράλληλου συστήματος.
    2. Σύνδεση των καλωδίων PBUS.
  7. Σύνδεση εξωτερικών καλωδίων επικοινωνίας.
  8. Προσθήκη μεταφρασμένων ετικετών ασφαλείας στο προϊόν σας.
  9. Τελική εγκατάσταση.
Για τη μετακίνηση ή την απενεργοποίηση του UPS μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα Θέστε το UPS εκτός λειτουργίας ή μετακινήστε το σε νέα θέση.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.