990-91260E-017

Collegamento dei cavi di alimentazione

AVVISO
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Per garantire una corretta condivisione del carico in un sistema in parallelo durante il funzionamento in modalità bypass:
  • Tutti i cavi di bypass devono essere della stessa lunghezza per tutti gli UPS.
  • Tutti i cavi di uscita devono essere della stessa lunghezza per tutti gli UPS.
  • Tutti i cavi di ingresso devono essere della stessa lunghezza per tutti gli UPS (richiesto solo nei sistemi ad alimentazione singola).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
NOTA: L'UPS è preconfigurato per il sistema di messa a terra TNS. nelle installazioni a 3 fili in cui viene utilizzato una sbarra di massa si avrà una corrente di dispersione maggiore.
  1. Solo per sistemi di messa a terra TN-C/a 3 fili: Spostare la sbarra di collegamento dalla posizione (A) alla posizione (B) per collegare la sbarra N alla sbarra G/PE.

    Vista posteriore dell'UPS

  2. Solo per il sistema ad alimentazione doppia: Rimuovere i cavi del ponticello per la rete di alimentazione singola indicati situati dietro i connettori di uscita/bypass.

    Vista posteriore dell'UPS

  3. Collegare i cavi di alimentazione come mostrato:
    1. Collegare i cavi PE/conduttore messa a terra apparecchiature.
    2. Collegare i cavi di ingresso.
    3. Solo per il sistema ad alimentazione doppia: Collegare i cavi di bypass.
    4. Collegare i cavi di uscita.
    NOTA: Serrare i puntali isolati a 3,7 Nm .

    Vista posteriore dell'UPS

    ATTENZIONE
    Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
    Controllare il fissaggio dei capicorda cavo/puntali isolati Se i capicorda cavo/puntali isolati si spostano poiché i cavi vengono tirati, il bullone/la vite può allentarsi.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
  4. Reinstallare la piastra posteriore destra.
  5. Reinstallare la piastra isolante posteriore sinistra sull'UPS.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.