990-91260E-025

Podłączanie kabli sygnałowych z rozdzielnic i produktów pomocniczych innych firm

UWAGA: Poprowadź kable sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających. Poprowadź kable Class 2/SELV oddzielnie od kabli non-Class 2/non-SELV.

Konfiguracja wyłącznika w pojedynczym systemie z rozdzielnicą innej firmy

UWAGA: Wewnętrznego wyłącznika serwisowego IMB* nie można używać w systemie z zewnętrznym wyłącznikiem obejścia serwisowego MBB, a wewnętrzny wyłącznik obejścia serwisowego IMB* musi być zablokowany w pozycji otwartej.
  1. Podłącz kable sygnałowe z lampek wskaźnika wyłącznika z rozdzielnicy do płytki 640-4864 i zacisku J6618 w górnej części zasilacza UPS. Jeśli zasilanie jest doprowadzane z zewnątrz, usuń zwór ze złącza 8 i 9 w zacisku J6618.
    UWAGA: Obwód wskaźnika diody wyłącznika jest wliczany do Class 2/SELV. Obwody Class 2/SELV muszą być odizolowane od reszty obwodów. Nie należy podłączać żadnego obwodu do wskaźnika diody wyłącznika bez sprawdzenia, że obwód jest Class 2/SELV.
  2. Podłącz kable sygnałowe z przełączników AUX w rozdzielnicy do płytki 640-4843 w górnej części zasilacza UPS.
    Numer zacisku Funkcja Połączenie
    J6601 UOB_RED (nadmiarowy przełącznik AUX w wyłączniku wyjścia układu) Podłącz do nadmiarowego przełącznika AUX w wyłączniku wyjścia układu.
    J6602 SIC (wyłącznik izolacji systemu) Podłącz do normalnie otwartego (NO) przełącznika AUX w wyłączniku izolacji systemu SIB dla systemu równoległego. Wyłącznik izolacji systemu SIB musi zawierać przełącznik AUX dla każdego podłączonego zasilacza UPS.
    J6609 UOB (wyłącznik wyjścia układu) Podłącz do normalnie otwartego (NO) przełącznika AUX w wyłączniku wyjścia układu (UOB).
    SSIB (wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego) Podłącz do normalnie otwartego (NO) przełącznika AUX wyłączniku wejściowym przełącznika statycznego SSIB. Wyłącznik SSIB musi zawierać przełącznik AUX dla każdego podłączonego zasilacza UPS.
    J6614 UIB (wyłącznik wejścia układu) Podłącz do normalnie otwartego (NO) przełącznika AUX w wyłączniku wejścia układu (UIB). Wyłącznik UIB musi zawierać przełącznik AUX dla każdego podłączonego zasilacza UPS.
    MBB (wyłącznik obejścia serwisowego) Podłącz do normalnie zamkniętego (NC) przełącznika AUX w wyłączniku obejścia serwisowego (MBB). Wyłącznik MBB musi zawierać przełącznik AUX dla każdego podłączonego zasilacza UPS.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.