990-91261F-037

连接双市电系统的电源线

注意
小心设备损坏
为了确保并机系统在旁路运行模式下正确分担负载:
  • 所有 UPS 的所有旁路线缆长度必须相等。
  • 所有 UPS 的所有输出线缆长度必须相等。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注: UPS 已预配置为使用 TNS 接地系统。采用接地铜排的 3 线安装配置将导致高漏电电流。
  1. 仅适用于 TN-C/3 线接地系统:将接地铜排从位置 (A) 移动到位置 (B) 以将零线铜排连接至 G/PE 铜排。

    UPS 背面视图

  2. 拆下三个单市电跳线铜排。

    UPS 背面视图 – 双市电系统

  3. 如图所示连接电源线:
    1. 连接设备接地导线/PE 缆线。
    2. 连接输入线缆。
    3. 连接旁路线缆。
    4. 连接输出线缆。
    5. 对于带不相邻模块电池柜的系统:将 DC 线缆连接至 DC 铜排。
    6. 对于带相邻模块电池柜的系统:请参阅连接来自相邻模块电池柜的电源线缆

    UPS 背面视图 – 双市电系统

    小心
    小心设备损坏
    检查线耳是否紧固。如果线耳因线缆拉动而移位,则可能导致螺栓松动。
    不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.