990-91261F-037

最终安装

危险
小心触电、爆炸或电弧
电池可能产生触电危险和高强度短路电流。操作电池时,必须严格遵守以下注意事项
  • 请摘下手表、戒指或其他金属物件。
  • 请使用带绝缘把手的工具。
  • 戴上防护眼镜、手套和胶鞋。
  • 请勿将工具或金属零件放在电池上。
  • 在连接或断开电池接线端子之前,请断开充电电源。
  • 确定电池是否因疏忽而接地。如果电池因疏忽而接地,移除接地。触碰接地电池的任何部分均可能导致触电。在安装和维护过程中,如果将接地连接移除,即可减少触电危险(适用于无接地供电电路的设备和远程电池)。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
警告
小心设备损坏
请在系统准备就绪适合通电后,再安装电池。从安装电池到 UPS 系统通电的时间不得超过 72 小时,即 3 天。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
  1. 重新装回导线管盒的后盖板。

    UPS 背面视图

  2. 重新装回顶盖:
    1. 将顶盖从 UPS 后面倾斜滑入。顶盖背面的凸舌必须插入到 UPS 背面的凹槽中。
    2. 将顶盖正面向下按压。

      UPS 背面视图

    3. 重新装回螺钉。
  3. 仅适用于抗震固定支架:将 UPS 推入正确位置,以便背面固定支架与背面固定件连接。

    UPS 背面视图

  4. 用扳手调低 UPS 上的前后调平脚,直到其接触到地面。使用气泡水平仪检查 UPS 是否处于水平位置。
    注意
    小心设备损坏
    将调平脚调低固定好后,切勿移动机柜。
    不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  5. 仅适用于抗震固定支架:将 UPS 上的正面抗震固定支架安装至地面。使用适合地面类型的五金件 – 正面固定支架上的孔径为 ø18 mm。
  6. 将电池断路器 BB 置于断开(关闭)位置。
  7. 将额外电池模块(如有)推入插槽中。自下而上安装搁板。
  8. 将额外电池模块上的电池模块把手扳到下方位置,然后使用随附的螺钉将其固定到搁板上。
  9. 将电池接线端子连接到电池模块正面。
  10. 重新装回 UPS 的电池盖。
  11. 重新装回 UPS 的前面板:
    1. 将两个凸舌斜插入 UPS 前面板底部。
    2. 将前面板搭接片重新连接至 UPS。
    3. 合上前面板,然后使用两个旋钮将其锁紧。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.