990-91261F-037

连接 PBUS 线缆

小心
小心设备损坏
所有 PBUS 信号线均应采用最低额定电压为 30 VDC 的双绝缘/护套线缆。建议使用施耐德电气提供的 PBUS 线缆。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
  1. 将随附的 PBUS 1(白色)和 PBUS 2(红色)线缆连接至 UPS 控制器箱中的 PBUS 端口。沿 UPS 中的线槽敷设 PBUS 线缆。

    控制器箱正面视图

  2. 在未使用的端口安装端接插头 (T)。

    三台 UPS 并机系统示例

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.