990-91261F-037

单机系统概述

UIB 设备输入断路器
SSIB 静态开关输入断路器
IMB 内部维修断路器
UOB 设备输出断路器
BB UPS 内部电池的电池断路器以及外部电池解决方案(如有)中的电池断路器
注: 在某些系统配置中,UIB/SSIB/UOB 是开关(带上游保护装置)。详情请查阅与现场对应的文档。

单机系统 - 单市电

单机系统 - 双市电

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.