990-91261F-007

Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας από ένα γειτονικό ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το καλώδιο αγωγού γείωσης εξοπλισμού/PE (0W49449), τα καλώδια DC (0W49426) και οι βίδες και τα παξιμάδια που απαιτούνται για τη σύνδεση των καλωδίων παρέχονται μαζί με το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας.
  1. Ρυθμίστε τον ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας BB στην ανοικτή θέση (OFF) και αποσυνδέστε τους πόλους της μπαταρίας από το μπροστινό μέρος των μονάδων μπαταρίας στο(α) ερμάριο(α) επεκτεινόμενης μπαταρίας.
  2. Αφαιρέστε την μπροστινή πλάκα του UPS.

    Μπροστινή όψη του UPS

  3. Συνδέστε τα καλώδιο αγωγού γείωσης εξοπλισμού/PE (0W49449) στον αγωγο G/PE στο UPS.
  4. Συνδέστε τα καλώδια DC (0W49426) στους αγωγούς DC στο UPS.
  5. Δρομολογήστε το καλώδιο αγωγού γείωσης εξοπλισμού/PE και τα καλώδια DC από το πίσω μέρος του UPS προς το μπροστινό και στο κενό μεταξύ του ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 και του UPS.

    Πίσω όψη του UPS

  6. Δρομολογήστε το καλώδιο αγωγού γείωσης εξοπλισμού/PE και τα καλώδια DC εντός του ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 και συνδέστε το καλώδιο αγωγού γείωσης εξοπλισμού/PE και τα καλώδια DC στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1.

    Μπροστινή όψη του γειτονικού ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 και του UPS

  7. Επανατοποθετήστε την μπροστινή πλάκα.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.