990-91261F-007

Εγκατάσταση σεισμικής αγκύρωσης (επιλογή)

  1. Στερεώστε το πίσω άγκιστρο (s) στο έδαφος. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο υλικό για τον τύπο δαπέδου - η διάμετρος οπών στο πίσω άγκιστρο είναι ø14 mm.
  2. Τοποθετήστε το οπίσθιο άγκιστρο αγκύρωσης στο UPS με τους κοχλίες M8 που παρέχονται.

    Πίσω όψη του UPS

  3. Τοποθετήστε το σεισμικό μπροστινό άγκιστρο αγκύρωσης στο UPS με τους κοχλίες M8 που παρέχονται.

    Μπροστινή όψη του UPS

    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην σπρώξετε το UPS στη θέση του ακόμα.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.