990-91261F-007

Βάρη και διαστάσεις UPS

  Βάρος kg (lbs) Ύψος mm (in) Πλάτος mm (in) Βάθος mm (in)

10-20 kW 400 V UPS με μία συστοιχία μπαταριών

320 (705)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

30-50 kW 400 V UPS με δύο συστοιχίες μπαταριών

460 (1014)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

20 kW 480 V UPS με μία συστοιχία μπαταριών

320 (705)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

30-50 kW 480 V UPS με δύο συστοιχίες μπαταριών

460 (1014)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

10 kW 208 V UPS με μία συστοιχία μπαταριών

320 (705)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

15-25 kW 208 V UPS με δύο συστοιχίες μπαταριών

460 (1014)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μία μονάδα μπαταρίας ζυγίζει περίπου 32 kg (70,5 lbs) . Μια συστοιχία μπαταριών αποτελείται από τέσσερις μονάδες μπαταρίας.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.