990-91261F-017

Collegamento dei cavi di alimentazione nel sistema ad alimentazione doppia

AVVISO
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Per garantire una corretta condivisione del carico in un sistema in parallelo durante il funzionamento in modalità bypass:
  • Tutti i cavi di bypass devono essere della stessa lunghezza per tutti gli UPS.
  • Tutti i cavi di uscita devono essere della stessa lunghezza per tutti gli UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
NOTA: L'UPS è preconfigurato per il sistema di messa a terra TNS. nelle installazioni a 3 fili in cui viene utilizzato una sbarra di massa si avrà una corrente di dispersione maggiore.
  1. Solo per sistemi di messa a terra TN-C/a 3 fili: Spostare la sbarra di collegamento dalla posizione (A) alla posizione (B) per collegare la sbarra N alla sbarra G/PE.

    Vista posteriore dell'UPS

  2. Rimuovere le tre sbarre ponticello dell'alimentazione singola.

    Vista posteriore dell'UPS – Sistema ad alimentazione doppia

  3. Collegare i cavi di alimentazione come mostrato:
    1. Collegare i cavi PE/conduttore messa a terra apparecchiature.
    2. Collegare i cavi di ingresso.
    3. Collegare i cavi di bypass
    4. Collegare i cavi di uscita.
    5. Per l'installazione con un armadio delle batterie modulari remoto: Collegare i cavi CC alle sbarre di collegamento CC.
    6. Per l'installazione con un armadio delle batterie modulari adiacente: Vedere Collegamento dei cavi di alimentazione da un armadio delle batterie modulari adiacente.

    Vista posteriore dell'UPS – Sistema ad alimentazione doppia

    ATTENZIONE
    Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
    Controllare il fissaggio dei capicorda. Se i capicorda si spostano poiché i cavi vengono tirati, il bullone può allentarsi.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.