990-91261F-017

Collegamento dei cavi di alimentazione da un armadio delle batterie modulari adiacente

NOTA: Il cavo PE/conduttore messa a terra apparecchiature (0W49449), i cavi CC (0W49426) e i bulloni e i dadi necessari per collegare i cavi sono forniti con l'armadio delle batterie modulari.
  1. Impostare l'interruttore delle batterie BB sulla posizione di spegnimento (aperto) e disconnettere i terminali delle batterie dalla parte anteriore dei moduli delle batterie nell'armadio delle batterie modulari.
  2. Rimuovere la piastra anteriore dall'UPS.

    Vista anteriore dell'UPS

  3. Collegare il cavo PE/conduttore messa a terra apparecchiature (0W49449) alla sbarra G/PE dell'UPS.
  4. Collegare i cavi CC (0W49426) alle sbarre CC nell'UPS.
  5. Far passare il cavo PE/conduttore messa a terra apparecchiature e i cavi CC dalla parte posteriore dell'UPS verso la parte anteriore e verso l'alto nello spazio tra l'armadio delle batterie modulari 1 e l'UPS.

    Vista posteriore dell'UPS

  6. Far passare il cavo PE/conduttore messa a terra apparecchiature e i cavi CC nell'armadio delle batterie modulari 1 e collegare il cavo PE/conduttore messa a terra apparecchiature e i cavi CC nell'armadio delle batterie modulari 1.

    Vista anteriore dell'armadio delle batterie modulari adiacente 1 e dell'UPS

  7. Reinstallare la piastra anteriore.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.