990-91261F-017

Installazione dell'ancoraggio antisismico (opzione)

  1. Fissare i dispositivi di ancoraggio posteriore al pavimento. Utilizzare le parti di montaggio appropriate per il tipo di pavimento: il diametro del foro nell'ancoraggio posteriore è di ø14 mm.
  2. Installare la staffa di ancoraggio posteriore sull'UPS con i bulloni M8 in dotazione.

    Vista posteriore dell'UPS

  3. Installare la staffa di ancoraggio antisismico anteriore sull'UPS con i bulloni M8 in dotazione.

    Vista anteriore dell'UPS

    NOTA: Non spingere ancora l'UPS in posizione.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.