990-91261F-023

Galaxy VSUPS med opptil 4 interne batteristrengerInstallasjon

10–50 kW 400 V
20–50 kW 480 V
10–25 kW 208 V

De siste oppdateringene er tilgjengelige på nettstedet til Schneider Electric

4/2024

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.