990-91261F-023

Kople til IMB-signalkabler i et forenklet 1+1 parallellsystem

MERK: Før signalkablene separat fra strømkablene for å sikre tilstrekkelig isolasjon.
  1. Fjern den statiske svitsjen og frontplaten fra begge UPSene.

    UPS vist forfra

  2. Installer en ekstra meldekontakt (inkludert) i den interne vedlikeholdsbryteren (IMB) på begge UPSene.
  3. Kople til non-Class 2/non-SELV-signalkablene mellom de to UPSene:
    1. Kople non-Class 2/non-SELV-signalkabler (ikke inkludert) fra meldekontaktterminal 21 og 22 i den interne vedlikeholdsbryteren (IMB) i UPS 1 til J6614-5 og J6614-6 på kort 640-4843 i UPS 2 som vist.
    2. Kople non-Class 2/non-SELV-signalkabler (ikke inkludert) fra meldekontaktterminal 21 og 22 i den interne vedlikeholdsbryteren (IMB) i UPS 2 til J6614-5 og J6614-6 på kort 640-4843 i UPS 1 som vist.

    Forenklet 1+1 parallellsystem vist forfra

  4. Monter frontdekselet og den statiske svitsjmodulen på begge UPSene igjen.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.