990-91261F-025

Podłączanie kabli sygnałowych IMB w uproszczonym układzie równoległym 1+1

UWAGA: Poprowadź przewody sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających, by zapewnić należytą izolację.
  1. Zdemontuj moduł przełącznika statycznego i płytę przednią z obu zasilaczy UPS.

    Widok zasilacza UPS z przodu

  2. Zainstaluj dodatkowy przełącznik AUX (dostarczony) na wewnętrznym wyłączniku serwisowym UMB na obu zasilaczach UPS.
  3. Podłącz kable sygnałowe non-Class 2/non-SELV między dwoma zasilaczami UPS:
    1. Podłącz kable sygnałowe non-Class 2/non-SELV (nie dołączone do zestawu) z zacisku przełącznika AUX 21 i 22 w wewnętrznym wyłączniku serwisowym IMB na zasilaczu UPS 1 do przekaźników J6614-5 i J6614-6 na płycie 640-4843 na zasilaczu UPS 2, według ilustracji.
    2. Podłącz kable sygnałowe non-Class 2/non-SELV (nie dołączone do zestawu) z zacisku przełącznika AUX 21 i 22 w wewnętrznym wyłączniku serwisowym IMB na zasilaczu UPS 2 do przekaźników J6614-5 i J6614-6 na płycie 640-4843 na zasilaczu UPS 1, według ilustracji.

    Widok uproszczonego układu równoległego 1+1 z przodu

  4. Zamontuj ponownie przednią osłonę modułu przełącznika statycznego na obu zasilaczach UPS.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.