990-91261F-025

Podłączenie zewnętrznych przewodów komunikacyjnych

  1. Podłącz zewnętrzne kable komunikacyjne do portów w skrzynce kontrolnej UPS.

    Widok skrzynki kontrolnej z przodu

    1. Uniwersalny port wejścia/wyjścia wbudowanej karty sieciowej.

    2. Port modbus wbudowanej karty sieciowej.

    3. Port sieciowy wbudowanej karty sieciowej. Użyj ekranowanego kabla sieciowego.

    UWAGA: Sprawdź, czy łączysz się z właściwym portem, aby uniknąć konfliktów w komunikacji z siecią.

Podłączanie kabli Modbus

  1. Podłącz kable Modbus do zasilacza(-y) UPS. Należy użyć połączenia 2-przewodowego lub 4-przewodowego.
    • Wszystkie przewody sygnałowe Modbus powinny mieć podwójną izolację / płaszcz i minimalną wartość znamionową 30 VDC.

    • Do połączeń Modbus należy używać ekranowanych skrętek dwużyłowych. Połączenie ekranowania z uziemieniem musi być tak krótkie jak to tylko możliwe (najlepiej mniej niż 1 cm). Ekranowanie kabla musi być podłączone do złącza Ch Gnd na każdym urządzeniu.

    • Okablowanie powinno być wykonane zgodnie z lokalnymi regulaminami.

    • Poprowadź przewody sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających, by zapewnić należytą izolację.

    • Port Modbus jest galwanicznie odizolowany za pomocą złącza Com jako odniesienia podłoża.

    Przykład: Połączenie 2-przewodowe z dwoma zasilaczami UPS

    Przykład: Połączenie 4-przewodowe z dwoma zasilaczami UPS

  2. Zamontuj rezystor terminujący 150 Ohm na końcu każdej magistrali, jeśli są one bardzo długie i pracują na wysokich częstotliwościach danych. Magistrale o długości poniżej 610 metrów (2000 stóp) przy częstotliwości 9600 baud lub poniżej 305 metrów (1000 stóp) przy 19 200 baud nie powinny wymagać rezystorów terminujących.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.