990-91263A-011

Virtakaapeleiden kytkeminen 50 kW:n enimmäisluokituksen UPSiin

HUOMAUTUS
Laitevaurion vaara
Kytke tasavirtakaapelit akkukatkaisijasta toiseen vain asennuksissa, joissa on 50 kW:n enimmäisluokituksen UPS. Kun kaapeleita asennetaan UPSiin, jonka luokitus on yli 50 kW, kunkin modulaarisen akkukaapin tasavirtakaapelien pitää olla kytkettynä suoraan UPSiin. Katso Virtakaapeleiden kytkeminen yli 50 kW:n luokituksen UPSiin.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.
  1. Kytke mukana toimitettu suojamaadoituskaapeli (0W49449) modulaaristen akkukaappien välille kuvan osoittamalla tavalla.

    Kaksi modulaarista akkukaappia edestä

  2. Kytke mukana toimitetut tasavirtakaapelit (0W49426) modulaaristen akkukaappien välille kuvan osoittamalla tavalla.

    Modulaariset akkukaapit ylhäältä

  3. Etä-UPS:
    1. Kytke suojamaadoitus- ja tasavirtakaapelit (ei toimiteta mukana) modulaariseen akkukaappi 1:een.
    2. Vie suojamaadoitus- ja tasavirtakaapelit läpivientikotelon läpi UPS:n virtakaapelitilaan.
    3. Kytke suojamaadoitus- ja tasavirtakaapelit UPSiin UPS-asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.

    Etä-UPSin modulaarinen akkukaappi 1 edestä

  4. Viereinen UPS sisäisillä akuilla:
    1. Kytke mukana toimitetut suojamaadoitus- (0W49449) ja tasavirtakaapelit (0W49426) UPSiin. Kytke ja vie suojamaadoitus- ja tasavirtakaapelit UPSiin UPS-asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.
    2. Kytke suojamaadoitus- ja tasavirtakaapelit modulaariseen akkukaappi 1:een.

    Viereisen UPSin modulaarinen akkukaappi 1 edestä

  5. Viereinen UPS ulkoisille akuille:
    1. Kytke valinnaisen GVSOPT030-sarjan suojamaadoitus- (0W13065) ja tasavirtakaapelit (0W13071) modulaariseen akkukaappi 1:een.
    2. Vie suojamaadoitus- ja tasavirtakaapelit oikealta puolelta UPS:n virtakaapelitilaan.
    3. Kytke suojamaadoitus- ja tasavirtakaapelit UPSiin UPS-asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.

    Viereisen UPSin modulaarinen akkukaappi 1 edestä

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.