990-91263A-026

Instalar ancoragem sísmica (opcional)

  1. Instale a fixação traseira no solo. Use o equipamento apropriado para o tipo de solo. O diâmetro do orifício da fixação traseira é ø14 mm. Para vários gabinetes de baterias modulares e/ou nobreaks adjacentes, use a placa de interconexão traseira.
  2. Instale o suporte de fixação traseiro no(s) gabinete(s) de baterias modulares com os parafusos M8 fornecidos.

    Vista traseira do gabinete de baterias modulares

Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.