990-91263A-032

ขั้นตอนการติดตั้งสำหรับการติดตั้งระยะไกล

ตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลและ UPS ระยะไกลซึ่งมีพิกัดสูงสุด 50 kW

ตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลและ UPS ระยะไกลซึ่งมีพิกัดสูงกว่า 50 kW

หมายเหตูู: ระยะห่างระหว่างตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลและ UPS ต้องไม่เกิน 100 ม. โปรดติดต่อ Schneider Electric สำหรับการติดตั้งในระยะที่ไกลกว่านี้
  1. ปฏิบัติตามคู่มือของ UPS เพื่อเตรียมการติดตั้ง UPS
  2. การเตรียมการติดตั้ง
  3. ติดตั้งท่อร้อยสายไว้บนตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
  4. การเตรียมตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 สำหรับสายสัญญาณ
  5. ตัวเลือก: ติดตั้งสมอต้านทานการไหวสะเทือน (เป็นทางเลือก)
  6. การเชื่อมต่อตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลเข้าไว้ด้วยกัน
  7. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
  8. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณ
  9. เพิ่มฉลากความปลอดภัยที่แปลแล้วไปยังผลิตภัณฑ์ของคุณ
  10. การติดตั้งขั้นสุดท้าย
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.