990-91264A-012

Raccordement des câbles de signal

NOTE: Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation et acheminez les câbles Class 2/SELV séparément des câbles non-Class 2/non-SELV.

Système avec entrée des câbles par le bas

Système avec entrée des câbles par le haut

  1. Raccordez les câbles de signal Class 2/SELV des voyants lumineux des disjoncteurs du bornier de contrôle du coffret bypass de maintenance à l'ASI selon votre configuration.
    NOTE: Le circuit des voyants lumineux des disjoncteurs est considéré comme Class 2/SELV. Les circuits Class 2/SELV doivent être isolés des circuits primaires. Ne raccordez aucun circuit aux bornes des voyants lumineux du disjoncteur à moins de pouvoir confirmer qu'il s'agit d'un circuit Class 2/SELV.

    Système à alimentation secteur simple

    Système à alimentation secteur double

  2. Raccordez les câbles de signal non-Class 2/non-SELV du bornier de contrôle du coffret bypass de maintenance à l'ASI selon votre configuration.
    NOTE: Uniquement pour GVSBPSU60G-WP : Les bornes 11 et 12 ne sont pas présentes sur le bornier de contrôle dans GVSBPSU60G-WP et aucune connexion n'est requise pour J6601 dans l'ASI.

    Système à alimentation secteur simple

    Système à alimentation secteur double

  3. Tirez sur les câbles de signal pour les tendre, puis fixez-les aux séparateurs de câbles.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.