DOCA0142ZH-10

带 ComPacT NSX 断路器的示意图

一般说明

根据 ComPacT NSX 断路器的配置,将断路器的 IFE 接口连接至使用以下其中一种配置的断路器:

  • 将 IFE 接口连接至 MicroLogic trip unit

  • 将 IFE 接口连接至 BSCM 模块

  • 将 IFE 接口连接至 BSCM 模块和 MicroLogic 脱扣单元

有关详细信息,请参阅相关文档中的 ULP 系统用户指南。

ULP Connection

警告
存在电击危险
对于电压大于 480 Vac 的系统:
  • 使用绝缘 NSX 线缆 LV434204。
  • 不得使用 NSX 线缆 LV434200、LV434201 和 LV434202。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
注意
设备损坏风险
  • 切勿将以太网设备连接到 RJ45 ULP 端口。
  • IFE 接口的 RJ45 ULP 端口仅适用于 ULP 模块。
  • 其它使用方式可能会损坏 IFE 接口或与 IFE 接口相连的设备。
  • 要检查 ULP 模块是否与 IFE 接口 的 RJ45 ULP 端口兼容,请参阅相关文档中的 ULP 系统用户指南。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

所有连接配置均需要使用 NSX 线缆。电压大于 480 Vac 的系统必须使用绝缘 NSX 线缆。

A

NSX 线缆或 RJ45 插头/插头 ULP 线缆

B

ULP 接线端子

将 IFE 接口连接至 MicroLogic 脱扣单元

A

用于单个断路器的 IFE 以太网接口

B

ULP 接线端子

C

NSX 线缆

D

MicroLogic 脱扣单元

将 IFE 接口连接至 BSCM 模块

A

用于单个断路器的 IFE 以太网接口

B

ULP 接线端子

C

NSX 线缆

D

BSCM 断路器状态控制模块

将 IFE 接口连接至 BSCM 模块和 MicroLogic 脱扣单元

A

用于单个断路器的 IFE 以太网接口

B

ULP 接线端子

C

NSX 线缆

D

BSCM 断路器状态控制模块

E

MicroLogic 脱扣单元

将 IFE 接口连接至系统电压高于 480 Vac 时使用的断路器

A

用于单个断路器的 IFE 以太网接口

B

ULP 接线端子

C

RJ45 插头/插头 ULP 线缆

D

绝缘 ULP 模块,用于电压大于 480 Vac 的系统

E

绝缘 ULP 线缆适用于电压大于 480 Vac 的系统

F

用于 ComPacT NSX 内部连接的连接器

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.