DOCA0142ZH-10

设置设备时间

描述

在设置设备时间页面中,您可以将连接至 IFE 接口的断路器的日期和时间同步成 IFE 日期和时间。这个时间会自动设置。该页面用于获取断路器的时间。

设置设备时间参数列表

参数

描述

设备选择

可选择要与 IFE 日期和时间同步的断路器。

本地时间

显示断路器的时间。

状态

显示断路器的状态。

获取时间

可获取断路器的时间。

设置设备时间

不适用。

设置设备时间

步骤

操作

表

1

在 IFE 菜单栏中,单击控制。

打开控制菜单。

2

在控制菜单中,单击设置设备时间。

打开设置设备时间页面。

3

从设置设备时间页面中选择断路器,然后单击获取时间。

断路器的日期和时间便与 IFE 日期和时间同步,并且状态也会更新为成功。

注: 如果断路器未能与 IFE 日期和时间同步,则状态会更新为失败。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.