DOCA0142FR-10

Service Syslog

Description

La page SERVICE SYSLOG permet de configurer les paramètres du serveur Syslog pour les journaux de sécurité générés par l’interface IFE.

L’interface IFE consigne jusqu’à 2048 événements de sécurité, les nouveaux événements venant ensuite écraser les plus anciens.

Assurez-vous que les journaux de sécurité sont régulièrement exportés à partir de l’interface IFE par les moyens suivants :

  • Exportation manuelle des journaux au format CSV.

  • Exportation automatique des journaux de sécurité via le paramètre Intervalle d'exportation.

NOTE: Le serveur Syslog peut également être configuré à l'aide du logiciel CAE. Pour plus d'informations, consultez la documentation EcoStruxure Cybersecurity Admin Expert Guide dans Documents Associés.

Accès à la page Service Syslog

Pour afficher la page SERVICE SYSLOG, cliquez sur SÉCURITÉ > SERVICE SYSLOG.

Paramètres du service Syslog

Paramètre

Description

Valeur

Service de journalisation Syslog

Permet d'activer ou de désactiver le service Syslog.

Réglage par défaut : Désactivé

Adresse du serveur SysLog

Permet d’entrer le nom ou l’adresse IP du serveur Syslog.

Mode de connexion

Permet de sélectionner le type de connexion.

Réglage par défaut : TCP

Port du serveur SysLog

Permet d’entrer le numéro de port du serveur Syslog.

Plage de valeurs : 1 à 65534

Réglage par défaut : 801

Intervalle d'exportation

Permet de définir l’intervalle d’exportation du fichier d’enregistrement Syslog.

Plage de valeurs : 10 à 3 600 s

Réglage par défaut : 300 s

Exporter en CSV

Cliquer Exporter au format CSV pour exporter les fichiers journaux de sécurité au format CSV. Le contenu des journaux de sécurité est conforme à la norme Syslog.

Tester la connexion

Cliquez sur le bouton Tester la connexion pour vérifier la connexion entre l'interface IFE et le serveur Syslog. Pendant le test, l'interface IFE se connecte au serveur Syslog et l'utilisateur est averti si la connexion est établie ou non.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.