DOCA0142FR-10

Courriers électroniques

Description

La page COURRIERS ÉLECTRONIQUES permet de définir une liste de destinataires de courriers électroniques pour :

  • Notification d'événements

  • Publication de données

15 utilisateurs ou destinataires d'e-mail au maximum peuvent être déclarés.

Les utilisateurs disposant du rôle Installateur ou Ingénieur peuvent modifier les paramètres de la page Courriers électroniques.

Accès à la page Courriers électroniques

Pour afficher la page COURRIERS ÉLECTRONIQUES page, click PARAMÈTRES > GESTION DES CONTACTS > COURRIERS ÉLECTRONIQUES.

Liste de paramètres

Paramètre

Description

E-mail

Permet d'entrer l'adresse de messagerie électronique du destinataire.

Langue

Affiche le nom de la langue sélectionnée. Email Paramètres de langue

Notifications

Permet de sélectionner les événements de la liste qui doivent faire l'objet de notifications à l'utilisateur par voie de courrier électronique.

Publication des données

Permet d'activer la publication par e-mail des données sélectionnées dans la page DISPOSITIFS Dispositifs.

Page Notifications

La page Notifications permet de sélectionner dans une liste les événements devant déclencher une notification par e-mail.

ATTENTION
INCOMPATIBILITE DE L'EQUIPEMENT OU EQUIPEMENT INOPERANT
Ne vous fiez pas uniquement aux notifications par e-mail pour la maintenance de vos équipements.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

La liste d'événements proposée contient seulement les événements concernant les dispositifs connectés au port ULP de l'interface IFE.

NOTE: Si un serveur SMTP de messagerie n'est pas situé sur le même segment de réseau Ethernet que l'interface IFE, assurez-vous que la passerelle IFE par défaut est correctement configurée.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.