DOCA0142FR-10

Dispositifs

Description

La page DISPOSITIFS fournit des informations sur les dispositifs connectés au port ULP de l'interface IFE . Les dispositifs raccordés sont :

  • Module BCM ULP

  • MicroLogic control unit or trip unit

  • Module BSCM

  • Module BSCM Modbus SL/ULP
  • Afficheur FDM121

  • Module IO E/S 1

  • Module IO E/S 2

  • Module USB maintenance interface or Universal Test Adopter (UTA)

Les utilisateurs disposant du rôle installateur ou ingénieur peuvent modifier les paramètres de la page Diagnostics.

Accès à la page Dispositifs

Pour afficher la page DISPOSITIFS , cliquez sur DIAGNOSTICS > DISPOSITIFS

Paramètres des disjoncteurs

Paramètre

Description

Courant nominal

Affiche le courant nominal du disjoncteur.

Type de protection

Affiche le type de protection du disjoncteur.

Nombre de module E/S

Affiche le nombre de modules IO connectés au disjoncteur.

Indicateur de durée de vie résiduelle

Affiche la durée de vie restante du disjoncteur.

Indicateur d'usure des contacts

Affiche les compteurs d'usure des contacts du disjoncteur.

Contacts de signalisation (OF) en fonctionnement depuis la dernière réinitialisation

Affiche l'indication du fonctionnement des contacts du disjoncteur depuis la dernière réinitialisation.

Contact de signalisation de déclenchement sur défaut (SDE) en fonctionnement

Affiche l'indication du fonctionnement des contacts de déclenchement sur défaut du disjoncteur.

Châssis connecté

Affiche l'état du châssis en position embrochée.

Châssis déconnecté

Affiche l'état du châssis en position débrochée.

Test du châssis

Affiche l'état du châssis en position de test.

Paramètre des composants

Equipement

Paramètre

Description

Disjoncteur

Gamme de produits

Type de dispositif.

Modèle de produit

Numéro de modèle de dispositif.

Numéro de série

Numéro de série du dispositif.

Numéro de référence commerciale

Numéro de référence commerciale du dispositif.

Version logicielle

Version actuelle du firmware.

Module d'E/S

Numéro de série

Numéro de série du dispositif.

Numéro de référence commerciale

Numéro de référence commerciale du dispositif.

Version du firmware

Version actuelle du firmware.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.