DOCA0142FR-10

Lire les registres de dispositifs

Description

Cette option permet à l'interface IFE de lire les registres Modbus des dispositifs connectés au port ULP de l'interface IFE.

Procédure de lecture

Étape

Action

Résultat

1

Dans la barre de menus IFE, cliquez sur Diagnostic.

Ouvre le menu Diagnostic.

2

A partir du menu Diagnostic, dans le sous-menu Vérification de l'état de santé du dispositif, cliquez sur Lire les registres de dispositifs.

Ouvre la page Lire les registres de dispositifs.

3

Sélectionnez un dispositif dans la liste Nom du dispositif.

Sélectionne le dispositif dans la liste déroulante.

4

Indiquez l'ID local (ou effectuez une sélection dans la liste des dispositifs définis), le registre de départ et le nombre de registres à lire.

Définit les registres à lire sur le dispositif spécifié.

5

Sélectionnez le type de données dans la liste déroulante Type de données.

Sélectionne le type de données approprié.

6

Pour changer l'affichage des données Modbus dans la colonne Valeur, sélectionnez Décimal, Hexadécimal, Binaire ou ASCII.

Sélectionne le mode d'affichage des valeurs des données.

7

Cliquez sur Lire.

Lit les registres du dispositif conformément à la configuration choisie.

Paramètres de lecture des registres de dispositifs pour l'IFE

Paramètre

Description

Réglages

Nom du dispositif

Sélectionne un dispositif à lire dans la liste des dispositifs précédemment ajoutés.

ID local

Adresse (ID local) du dispositif qui doit être lu.

1

Registre de départ

Numéro de registre au format décimal.

0 à 65535

Réglage par défaut : 1000

Nombre de registres

Nombre de registres à lire.

1 à 125

Réglage par défaut : 10

Registre

Répertorie les registres par numéro au format décimal.

Valeur

Répertorie les données stockées pour un registre. Les valeurs récupérées dépendent du dispositif connecté à l'interface IFE. Reportez-vous à la documentation relative au dispositif connecté pour plus d'informations sur les valeurs de registre enregistrées.

Type de données

Répertorie les types de données disponibles pour le dispositif.

  • Registres de maintien (réglage par défaut)

  • Registres d’entrée

  • Bobines d'entrée

  • Bobines de sortie

Options Décimal, Hexadécimal, Binaire ou ASCII

Ces différentes options permettent de modifier l'affichage des données de la colonne Valeur.

Décimal (réglage par défaut)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.