DOCA0142FR-10

Schémas avec MasterPacT NT/NW, ComPacT NS, PowerPacT Disjoncteurs à châssis P et R

Description

En fonction du type de disjoncteur utilisé, raccordez l'interface IFE au disjoncteur en utilisant l'une des configurations suivantes :

  • Raccordement de IFE l'interface à un disjoncteur fixe à commande manuelle avec un module BCM ULP

    • Disjoncteurs NS ComPacT 630b-3200

    • Circuit à châssis P ou R PowerPacT

  • Connexion de l'interface IFE à un disjoncteur fixe à commande électrique avec un module BCM ULP :

    • Disjoncteurs MasterPacT NT/NW

    • Disjoncteurs NS ComPacT 630b-1600

    • Disjoncteurs à châssis P PowerPacT

  • Raccordement de l'interface IFE à un disjoncteur débrochable avec un module BCM ULP et le module IO correspondant :

    • Disjoncteurs MasterPacT NT/NW

    • Disjoncteurs NS ComPacT 630b-1600

    • Disjoncteurs PowerPacT à châssis P

Pour plus d'informations, consultez le document Guide utilisateur du système ULP in Documents associés.

Connexion ULP

AVIS
RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DE L'EQUIPEMENT
  • Ne branchez jamais un dispositif Ethernet sur un port RJ45 ULP.
  • Les ports RJ45 ULP de l'interface IFE sont réservés aux modules ULP.
  • Toute autre utilisation peut endommager l'interface IFE ou l'appareil raccordé à l'interface IFE.
  • Pour vérifier si un ULP Le module est compatible avec le RJ45 ULP ports de IFE interface, voir la section Guide utilisateur du système ULP in Documents associés.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Toutes les configurations de raccordement nécessitent le cordon BCM ULP.

Lorsque le second port RJ45 ULP est inutilisé, il doit être fermé à l'aide d'une terminaison de ligne ULP.

A

Cordon BCM ULP du disjoncteur ou cordon ULP RJ45 fiche/fiche

B

Terminaison de ligne ULP

Raccordement de l'interface IFE à un disjoncteur fixe à commande manuelle

Modèle :

  • Disjoncteurs NS ComPacT 630b-3200

  • PowerPacT Circuit à châssis P ou R

A

Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur

B

Terminaison de ligne ULP

C

Cordon BCM ULP de disjoncteur

D

Module de communication du disjoncteur BCM ULP

E

Disjoncteur fixe à commande manuelle

Raccordement de l'interface IFE à un disjoncteur fixe à commande électrique ou

Modèle :

  • Disjoncteurs MasterPact NT/NW

  • Disjoncteurs NS ComPacT 630b-1600

  • Disjoncteurs à châssis P PowerPacT

A

Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur

B

Terminaison de ligne ULP

C

Cordon BCM ULP de disjoncteur

D

Bornier fixe

E

Module de communication du disjoncteur BCM ULP

F

Disjoncteur fixe à commande électrique

Raccordement de l'interface IFE à un disjoncteur débrochable

Modèle :

  • Disjoncteurs MasterPact NT/NW

  • Disjoncteurs NS ComPacT 630b-1600

  • Disjoncteurs à châssis P PowerPacT

A

Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur

B

Terminaison de ligne ULP

C

Cordon ULP RJ45 fiche/fiche

D

Cordon BCM ULP de disjoncteur

E

Contact de position débrochée du disjoncteur (CD)

F

Châssis du disjoncteur

G

Module de communication du disjoncteur BCM ULP

H

Disjoncteur débrochable

I

Bornier débrochable

J

Contact de position embrochée du disjoncteur (CE)

K

Contact de position de test du disjoncteur (CT)

L

Module d'interface d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.