DOCA0142FR-10

Ethernet

Description

La page ETHERNET permet de définir la vitesse de la connexion Ethernet physique et le débit de transmission des ports Ethernet.

Les utilisateurs disposant du rôle Installateur ou Ingénieur peuvent modifier les paramètres Ethernet.

Pour les paramètres Ethernet, après avoir cliqué sur Sauvegarder, vous voyez s'afficher une fenêtre instantanée qui vous demande de confirmer le redémarrage de l'interface en vue d'appliquer les nouveaux paramètres :

  • Cliquez sur Oui pour redémarrer et appliquer les modifications de paramètres.

  • Cliquez sur Non pour annuler les modifications de paramètres et restaurer les derniers paramètres sauvegardés.

Accès à la page Ethernet

Pour afficher la page ETHERNET, cliquez sur PARAMÈTRES > COMMUNICATION > ETHERNET.

Paramètres Ethernet

Paramètre

Description

Valeur

Adresse MAC

Adresse de contrôle d'accès de support unique d'une interface IFE. L'adresse MAC est inscrite sur l'étiquette placée sur le côté de l'interface IFE.

Format de trame

Permet de sélectionner le format des données envoyées via une connexion Ethernet.

  • Ethernet II

  • 802.3

  • Auto (option par défaut)

Paramètres de contrôle des ports

Paramètre

Description

Valeur

Mode ETH1

Permet de définir la vitesse de connexion Ethernet physique et le mode de transmission pour le port Ethernet 1.

Auto-négociation (option par défaut)

Mode ETH2

Permet de définir la vitesse de connexion Ethernet physique et le mode de transmission pour le port Ethernet 2.

Auto-négociation (option par défaut)

Paramètres de prévention d'avalanche de messages

Paramètre

Description

Valeur

Activer

Active la prévention d'avalanche de messages (activée par défaut).

Niveau

Permet de sélectionner le niveau de prévention d'avalanche de messages. La valeur de niveau correspond à un débit minimal garanti, en d'autres termes, au volume de trafic passant par le port du commutateur au-delà duquel les messages sont bloqués par le mécanisme de prévention.

Niveau de prévention d'avalanche de messages :

  • 1 : maximum (1000)

  • 2 : élevé (2000)

  • 3 : moyennement élevé (3000)

  • 4 : moyennement faible (4000), réglage par défaut

  • 5 : faible (5000)

  • 6 : minimum (6000)

NOTE: La valeur du niveau correspond au débit minimal d'informations garanti.

Débit minimal garanti

Définit la valeur en lecture seule du niveau de prévention d'avalanche de messages.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.