DOCA0142FR-10

Services réseau IP

Description

La page SERVICES RÉSEAU IP permet de configurer et d'activer les services de réseau IP.

Les utilisateurs détenant le rôle d'administrateur de la sécurité peuvent modifier les paramètres des services de réseau IP.

Accès à la page Services réseau IP

Pour afficher la page SERVICES RÉSEAU IP, cliquez sur SÉCURITÉ > SERVICES RÉSEAU IP.

Paramètres des services réseau IP

Paramètre

Description

Valeur

Modbus TCP

Permet d'activer ou de désactiver le service Modbus/TCP.

Réglage par défaut : Activé

Sécuriser la mise en service

Permet d'établir une communication sécurisée sur TLS puis, par un mécanisme RBAC, entre le logiciel EPC et l'interface IFE.

NOTE: Il est recommandé d'activer ce paramètre. Une fois la mise en service sécurisée activée, si le logiciel EPC est connecté à l'interface IFE, l'utilisateur doit lancer une nouvelle détection de l'interface IFE avec le logiciel EPC.

Réglage par défaut : Désactivé

Permet de définir le numéro de port du serveur de mise en service sécurisée.

Plage de valeurs : 1 à 65534

Réglage par défaut : 49152

Sécuriser Modbus pour M2M

Permet d'activer ou de désactiver le service sécurisé Modbus pour le service de machine à machine (M2M).

NOTE: La communication sécurisée de machine à machine nécessite des composants qui se connectent à l'interface IFE pour prendre en charge la communication Modbus sécurisée.

Réglage par défaut : Désactivé

Permet de définir le numéro de port du serveur Modbus sécurisé.

Plage de valeurs : 1 à 65534

Réglage par défaut : 802

Permet de définir le nombre de sessions pour le serveur Modbus sécurisé.

Plage de valeurs : 1 à 8

Réglage par défaut : 2

Serveur FTPS interne

Permet d'activer ou de désactiver le serveur FTPS.

Réglage par défaut : Le serveur FTPS est désactivé.

Détection

Permet d'activer ou de désactiver la détection (DPWS) automatique de l'interface IFE.

Réglage par défaut : Activé

Port HTTP/Web

Permet de définir le numéro de port du serveur HTTP/Web.

Plage de valeurs : 1 à 65534

Réglage par défaut : 80

Port HTTPS

Permet d'activer ou de désactiver le service HTTPS et de configurer le numéro de port du serveur HTTPS.

NOTE: Après avoir désactivé le service HTTPS, vous devez effacer les cookies du navigateur avant de procéder à une nouvelle authentification.

Plage de valeurs : 1 à 65534

Réglage par défaut : Activé (valeur : 443)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.