DOCA0142FR-10

Certificats

Description

La page CERTIFICATS permet de créer, de modifier et d'importer le certificat de l'interface IFE. Cette page affiche également les détails du certificat et sa date d'expiration.

Les utilisateurs connectés avec le rôle d'administrateur de la sécurité peuvent modifier les paramètres du certificat.

NOTE: Pour une interface IFE avec la version de firmware 004.005.000 ou ultérieure, seul le format de certificat .pem est pris en charge.

Accès à la page Certificats

Pour afficher la page CERTIFICATS, cliquez sur SÉCURITÉ > CERTIFICATS

Paramètres des certificats de produit

Paramètre

Description

Type de certificat

Affiche le type du certificat.

Objet

Affiche l'objet du certificat.

Délivré par

Affiche le nom de l'entité qui a délivré le certificat.

Valide jusqu'au

Affiche la date d'expiration du certificat.

Créer un certificat

Permet de créer un certificat pour le produit.

Importer un certificat

Permet d'importer le certificat qui existe déjà pour le produit concerné.

Supprimer un certificat

Permet de supprimer le certificat d'un produit.

NOTE: Le bouton Supprimer un certificat n'est actif que pour les certificats personnalisés.

Paramètres d'importation de certificat

Paramètre

Description

Package de certificat

Nom du package de certificat.

Parcourir

Permet d'accéder au package de certificat requis.

Mot de passe

Permet de saisir le mot de passe.

Détails du certificat du produit

Paramètres

Description

Type de certificat

Un certificat généré par l'interface IFE est auto-signé.

Période de validité (UTC)

Durée de validité du certificat.

Le certificat généré par l'interface IFE est renouvelé automatiquement un mois avant sa date de fin de validité.

Renouvellement de certificat

Lors du renouvellement du certificat auto-signé, la session est automatiquement fermée, ce qui vous oblige à vous connecter à nouveau.

Le certificat auto-signé est renouvelé dans les cas suivants :

  • Suppression de certificat importé

  • Re-génération de certificat auto-signé

  • Dépassement de date d'expiration

  • Modification d'adresse IP

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.