DOCA0142FR-10

ULP

Description

La page ULP affiche les statistiques globales de la connexion de port ULP.

Les utilisateurs disposant du rôle installateur ou ingénieur peuvent modifier les paramètres de la page Diagnostics.

Accès à la page ULP

Pour afficher la page ULP, cliquez sur DIAGNOSTICS > COMMUNICATION > ULP.

Statistiques globales ULP

Statistique

Description

Trames reçues

Nombre de trames CAN reçues avec succès

Trames transmises

Nombre de trames CAN transmises avec succès

Erreur de réception max.

Nombre maximum d'erreurs de réception CAN (REC)

Erreur de transmission max.

Nombre maximum d'erreurs de transmission CAN (TEC)

Bus arrêté

Nombre de déconnexions de bus CAN

Durée max. arrêt bus

Nombre maximal d'arrêts du bus

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.