DOCA0142FR-10

Unité fonctionnelle intelligente (IMU)

Définition

Une unité fonctionnelle est un ensemble mécanique et électrique contenant un ou plusieurs produits et permettant d'exécuter une fonction dans un tableau électrique (protection de l'arrivée, commande de moteur et contrôle).

Le disjoncteur équipé de ses composants internes de communication (unité de contrôle MicroLogic ou déclencheur MicroLogic) et de modules externes ULP (module IO) connectés à une interface de communication constitue une unité fonctionnelle intelligente (IMU).

Une IMU est constituée autour d'un disjoncteur des gammes suivantes :

  • Disjoncteurs MasterPacT MTZ

  • Disjoncteurs MasterPact NT/NW

  • Disjoncteurs ComPacT NS1600b-3200

  • Disjoncteurs ComPacT NS630b-1600

  • Disjoncteurs PowerPacT à chassis P- et R-

  • Disjoncteurs ComPacT NSX

  • Disjoncteurs PowerPacT à châssis H-, J- et L-

NOTE:
  • Les informations relatives à la nouvelle génération de disjoncteurs ComPacTNSX et PowerPacT à châssis H-, J-, et L- frame fournies dans ce guide s’appliquent également à la gamme existante de disjoncteurs ComPact NSX et PowerPact à châssis H-, J-, et L- frame.

  • Les informations relatives à la nouvelle génération de disjoncteurs ComPacT NS et PowerPacT P-, and R-frame fournies dans ce guide s’appliquent également à la gamme existante de disjoncteurs ComPact NS et PowerPact P- and R-frame.

  • Les exceptions sont indiquées le cas échéant. Les nouvelles gammes reposent sur la même architecture technique et dimensionnelle que la gamme existante de disjoncteurs.

  • Les disjoncteurs ComPacT NS et PowerPacT P- and R-frame sont pris en charge par l'interface IFE avec la version de firmware 004 ou supérieure.

Modules ULP par gamme de disjoncteurs

Le tableau suivant indique les modules ULP compatibles pour chaque gamme de disjoncteurs.

Module ULP

Référence

MasterPacT MTZ avec ULP Module de port et MicroLogicUnité de contrôle X

MasterPacT NT/NW, ComPacT ou PowePacT P- and R-frame avec module BCM ULP et déclencheur MicroLogic

ComPacT NSX ou PowerPacT H-, J-, and L-frame avec BSCM ouBSCM Modbus SL/ULP Module et/ou MicroLogic Déclencheur

Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur

LV434001

LV434010

✓

✓

✓

Serveur de tableau Ethernet IFE

LV434002

LV434011

✓

✓

✓

Interface Ethernet intégrée EIFE pour un disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ

LV851001

✓

–

–

Kit de pièces de rechange EIFE pour un disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ1

LV851100SP

✓

–

–

Kit de pièces de rechange EIFE pour un disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ2/MTZ3

LV851200SP

✓

–

–

Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur

TRV00210

STRV00210

–

✓

✓

Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur

LV434000

✓

✓

✓

Module d'affichage en face avant FDM121 pour un disjoncteur

TRV00121

STRV00121

–

✓

✓

Module d'application d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur

LV434063

✓

✓

✓

USB maintenance interface or Universal Test Adopter (UTA) module

TRV00911

STRV00911

–

✓

✓

Pour plus d'informations sur le système ULP et ses composants, reportez-vous au Guides utilisateur du système ULP dans Documents associés.

Architecture de communication

A

Afficheur Ethernet FDM128 pour 8 appareils

B

Module d'affichage en face avant FDM121 pour un disjoncteur

C

Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur

D

Serveur de tableau Ethernet IFE

E

Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur

F

Module interface d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur

G

MTZ1 Disjoncteur débrochable MasterPacT ou MTZ2/MTZ3

H

DISJONCTEUR MasterPacT fixe MTZ1 ou MTZ2/MTZ3

I

Disjoncteur MasterPacT NT/NW

J

Disjoncteur ComPacT NS/PowerPacT à châssis P et R

K

ComPacT NSX/PowerPacT H-, J-, and L-frame circuit breaker

L

Module à port ULP

M

Interface Ethernet intégrée IFE pour un disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ

N

Terminaison de ligne ULP

O

Cordon ULP RJ45 fiche/fiche

P

Cordon BCM ULP du disjoncteur

Q

Cordon NSX

Contrôleur distant

Un contrôleur distant est un dispositif qui permet de communiquer avec une IMU à l'aide d'une interface de communication telle que l'interface Ethernet IFE. Par exemple, un afficheur Ethernet FDM128 pour 8 appareils, un superviseur, un automate programmable, un BMS ou un système SCADA sont des contrôleurs distants.

Pour la description des registres et des commandes Modbus, reportez-vous au document Guides de communication Modbus dans Documents associés.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.