Comprobación de comunicación
Comprobación de comunicación automática
Para explorar las vistas de datos en tiempo real, la interfaz IFE cuenta con una comprobación de comunicación automática que se ejecuta de forma predeterminada cada 15 minutos. Para cambiar la temporización, consulte las Preferencias. Esta comprobación verifica el estado de la comunicación de todos los dispositivos configurados en la interfaz IFE e intenta restablecer la comunicación con cualquier dispositivo señalado como fuera de servicio en la sesión actual del navegador.
Comprobación de comunicación manual
En algunos casos, no es necesario esperar el intervalo de comprobación de comunicación automática ni ejecutar la comprobación de forma manual.
|
Paso |
Acción |
Resultado |
|---|---|---|
|
1 |
Desde la barra de menús de IFE, haga clic en . |
Abre el menú . |
|
2 |
En el menú , abra el submenú y haga clic en . |
Abre la página . |
|
3 |
Haga clic en . |
Ejecuta una comprobación de las comunicaciones. El dispositivo que se está comunicando muestra:
Un dispositivo que no se esté comunicando muestra:
|