DOCA0142ES-10

Esquema con interruptores automáticos ComPacT NSX

Descripción general

En función de la configuración del interruptor automático ComPacT NSX, conecte la interfaz IFE al interruptor automático con una de las siguientes configuraciones:

  • Conexión de la interfaz IFE a la MicroLogic trip unit

  • Conexión de la interfaz IFE al módulo BSCM

  • Conexión de la interfaz IFE al módulo BSCM y a la unidad de control MicroLogic

Para obtener más información, consulte la Guía del usuario del sistema ULP en Documentos relacionados.

ULP Connection

ADVERTENCIA
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Para tensiones del sistema superiores a 480 V CA:
  • Utilice el cable aislado NSX LV434204.
  • No utilice los cables NSX LV434200, LV434201 y LV434202.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
AVISO
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
  • No conecte nunca un dispositivo Ethernet a un puerto RJ45 ULP.
  • Los puertos RJ45 ULP de la interfaz IFE son solo para los módulos ULP.
  • Cualquier otro uso puede dañar la interfaz IFE o el dispositivo conectado a la interfaz IFE.
  • Para comprobar si un módulo ULP es compatible con los puertos RJ45 ULP de la interfaz IFE,consulte la ULP Guía del usuario del sistema en Documentos relacionados.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Todas las configuraciones de conexión requieren el cable NSX. El cable NSX aislado es obligatorio para tensiones del sistema superiores a 480 V CA.

A

Cable NSX o enchufe RJ45/cable del enchufe ULP

B

Terminación de línea ULP

Conexión de la interfaz IFE a la unidad de control MicroLogic

A

Interfaz Ethernet IFE para un interruptor automático

B

Terminación de línea ULP

C

Cable NSX

D

Unidad de control MicroLogic

Conexión de la interfaz IFE al módulo BSCM

A

Interfaz Ethernet IFE para un interruptor automático

B

Terminación de línea ULP

C

Cable NSX

D

Módulo de control del estado del interruptor BSCM

Conexión de la interfaz IFE al módulo BSCM y a la unidad de control MicroLogic

A

Interfaz Ethernet IFE para un interruptor automático

B

Terminación de línea ULP

C

Cable NSX

D

Módulo de control del estado del interruptor BSCM

E

Unidad de control MicroLogic

Conexión de la interfaz IFE a un interruptor automático para tensiones del sistema superiores a 480 V CA

A

Interfaz Ethernet IFE para un interruptor automático

B

Terminación de línea ULP

C

Enchufe RJ45/cable del enchufe ULP

D

Módulo ULP aislado para tensiones del sistema superiores a 480 V CA

E

Cable ULP aislado para tensiones del sistema superiores a 480 V CA

F

Conector para conexión interna del ComPacT NSX

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.