Zona horaria
Configuración de la zona horaria
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
En la barra de menús del IFE, haga clic en . |
|
2 |
En el menú , en el submenú , haga clic en . |
|
3 |
En la página web , seleccione la zona horaria de su región en la lista . |
|
4 |
Seleccione la casilla de verificación si desea establecer el horario de verano. |
|
5 |
Seleccione el momento de inicio y finalización del horario de verano en las listas y . |
|
6 |
Haga clic en para guardar la configuración. |
Reloj en tiempo real
La interfaz IFE tiene un reloj en tiempo real (RTC) para mantener la fecha y hora durante un fallo de alimentación de red. La vida útil prevista del RTC es de 15 años cuando se utiliza en modo intermedio (en este modo, la batería funciona continuamente durante 4 días con un intervalo de 45 veces durante un periodo de 10 años).
La interfaz IFE debe mantener una tolerancia de cristal de ±20 ppm (habitual)/±150 ppm (máxima) durante el periodo de 15 años a una temperatura de entre −25 °C (−13 °F) y 85 °C (185 °F). La variación de tiempo del chip RTC oscila entre −16 segundos/día y +2 segundos/día. Al desconectar y volver a conectar la alimentación, el RTC puede mantener la configuración de fecha y hora.