DOCA0142ES-10

Diseño de la interfaz de usuario

Descripción general

Este gráfico muestra el diseño de la interfaz de usuario IFE.

A

Encabezado

B

Fichas de menú

C

Subfichas

D

Campo de acción

E

Zona de visualización

Encabezado

El encabezado muestra la siguiente información en la parte superior de todas las páginas.

Información genérica

Descripción

Fecha y hora

Fecha y hora actuales en formato aaaa-mm-dd hh-mm-ss

Nombre de usuario comprobado

Nombre del usuario que ha iniciado sesión

Desconexión

Para cerrar sesión en el IFE, haga clic en Desconexión o cierre el navegador. Se recomienda cerrar la sesión del IFE cuando no se utilice.

Fichas principales

Las fichas principales son:

  • Supervisión

  • Control

  • Diagnósticos

  • Mantenimiento

  • Configuración y ajustes

Subfichas

En las subfichas se muestran los submenús de la ficha principal seleccionada.

Campos de acción

Los campos de acción se corresponden con la ficha seleccionada y varían.

En la tabla siguiente se describen las interfaces:

Campos de acción

Acción

Aplicar

Aplica los cambios.

Cancelar

Cancela las modificaciones para volver a la última configuración guardada.

Zona de visualización

La zona de visualización muestra con detalle la subficha seleccionada con todos los campos relacionados.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.