DOCA0142ES-10

Descripción del hardware

Descripción

A

1 puerto Ethernet y 2 puertos de comunicación Ethernet RJ45

B

Bornero de alimentación de 24 V CC

C

Código QR con información del producto

D

LED de comunicación Ethernet

E

LED del estado del módulo

F

LED del estado de red

G

Cubierta transparente con sellado

H

Botón Reset

I

LED del estado de ULP

J

Botón de prueba (accesible incluso con la cubierta cerrada)

K

Conmutador de bloqueo

L

Etiqueta de nombre de dispositivo

M

Dos puertos RJ45 ULP

N

Conexión a tierra

Para obtener información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones QGH13473.

Montaje

La interfaz IFE se monta sobre un carril DIN.

Fuente de alimentación

La interfaz IFE siempre debe recibir alimentación eléctrica de 24 V CC.

Se recomienda usar una alimentación de clase 2 o una corriente limitada o tensión limitada reconocida y listada por UL con 24 V CC y 3 A como máximo.

NOTA: Para la conexión de una fuente de alimentación de 24 V CC, utilice únicamente conductores de cobre.

LED de comunicación Ethernet

Los LED de dos colores de comunicación Ethernet indican el estado de los puertos Ethernet ETH1 y ETH2.

Indicación LED

Descripción del estado

Apagado

Sin alimentación ni conexión

Amarillo fijo

10 Mbps, se ha establecido la conexión y no hay actividad

Amarillo intermitente

10 Mbps, actividad en proceso

Verde fijo

100 Mbps, se ha establecido la conexión y no hay actividad

Verde intermitente

100 Mbps, actividad en proceso

LED del estado del módulo

El LED de dos colores de estado del módulo indica el estado de la interfaz IFE.

Indicación LED

Descripción del estado

Acción

Apagado

Sin alimentación

Ninguna

Verde fijo

Interfaz IFE operativa

Ninguna

Verde intermitente (250 ms ON, 250 ms OFF)

La página web de control oculto está disponible

Ninguna

Verde intermitente (500 ms ON, 500 ms OFF)

El firmware de la interfaz IFE está dañado

Para obtener asistencia técnica, póngase en contacto con el equipo local de asistencia de Schneider Electric.

Rojo intermitente (500 ms ON, 500 ms OFF)

La interfaz IFE se encuentra en modo degradado

Sustituya el módulo ULP en la siguiente operación de mantenimiento.

Rojo fijo

La interfaz IFE está fuera de servicio

Ninguna

Rojo/verde intermitente (1 s verde, 1 s rojo)

Actualización de Firmware en curso

Ninguna

Rojo/verde intermitente (250 ms verde, 250 ms rojo)

Prueba autodiagnóstica en curso

Ninguna

LED del estado de red

El LED de dos colores de estado de la red indica el estado de la red Ethernet.

Indicación LED

Descripción del estado

Apagado

Sin alimentación ni dirección IP

Verde fijo

Dirección IP válida

Rojo fijo

Dirección IP duplicada

Rojo/verde intermitente (250 ms verde, 250 ms rojo)

Prueba autodiagnóstica en curso

Ámbar fijo

Error al configurar la IP

Dirección Modbus

La interfaz IFE acepta la dirección Modbus de la IMU a la que está conectada. La dirección Modbus es 255 y no se puede cambiar.

Conmutador de bloqueo

El conmutador de bloqueo del panel frontal de la interfaz IFE habilita o deshabilita el envío de comandos de control remoto por la red Ethernet a la interfaz IFE y a los demás módulos de la IMU.

  • Si la flecha señala al candado abierto (ajuste predeterminado), los comandos de control a distancia están habilitados.

  • Si la flecha señala al candado cerrado, los comandos de control remoto están deshabilitados.

NOTA: El único comando de control a distancia que se habilita aunque la flecha señale al candado cerrado es el comando de ajuste de hora absoluta.

Botón de prueba

Las funciones del botón de prueba varían según el tiempo que se mantenga pulsado:

Intervalo de tiempo

Función

1 s

Pone a prueba la conexión entre todos los módulos ULP durante 15 segundos.

5 s

Restablece la contraseña del administrador de seguridad a su configuración predeterminada (AAAAAAAA).

NOTA: Si aún no existe el rol de administrador de seguridad, al ejecutar esta acción se creará una nueva función de administrador de seguridad.

10 s

Restablece la interfaz IFE a los ajustes predeterminados de fábrica.

Botón Reset

Pulse el botón Reset durante 1 segundo para restablecer el modo de adquisición de IP a la configuración predeterminada (DHCP).

Restablecer contraseña del administrador de seguridad

En el procedimiento siguiente se describen los pasos necesarios para restablecer la contraseña predeterminada del administrador de seguridad:

  1. Pulse el botón Prueba de la interfaz IFE durante 5 segundos.

    Resultado: La luz LED parpadeará rápidamente con un patrón que alternará entre rojo y verde, y cada color se mostrará durante 100 milisegundos.

  2. Al soltar el botón Prueba, la interfaz IFE entrará en el modo de restablecimiento durante 30 segundos y pedirá al usuario que restablezca la contraseña a su configuración predeterminada. La luz LED parpadeará rápidamente con un patrón que alternará entre rojo y verde, y cada color se mostrará durante 100 milisegundos.

  3. Pulse el botón Prueba del menú IFE para confirmar o espere 30 segundos para cancelar el restablecimiento.

  4. Una vez confirmado el restablecimiento de la contraseña del administrador de seguridad, se restablece la contraseña a la configuración predeterminada (AAAAAAAA) o se añade un nuevo rol de administrador de seguridad.

NOTA: Cada vez que se completa una operación de restablecimiento, el contador de restablecimiento de contraseña de administrador aumenta en uno.

Restablecer la interfaz IFE a los ajustes predeterminados de fábrica

En el procedimiento siguiente se describen los pasos para restablecer la interfaz IFE a los ajustes predeterminados de fábrica:

  1. Pulse el botón Prueba de la interfaz IFE durante 10 segundos.

    Resultado: El LED parpadeará rápidamente en rojo con un intervalo de 100 milisegundos encendido y 100 milisegundos apagado.

  2. Al soltar el botón Prueba, la interfaz IFE entrará en el modo de restablecimiento durante 30 segundos y pedirá al usuario que restablezca el dispositivo a los ajustes predeterminados de fábrica. El LED parpadeará rápidamente en rojo con un intervalo de 100 milisegundos encendido y 100 milisegundos apagado.

  3. Pulse el botón Prueba del menú IFE para confirmar o espere 30 segundos para cancelar el restablecimiento.

  4. Una vez confirmado el restablecimiento de los ajustes predeterminados de fábrica, la interfaz IFE se reinicia y todos los ajustes del dispositivo se restablecen a los valores predeterminados de fábrica.

Después del restablecimiento, la interfaz IFE se reinicia y restaura los siguientes ajustes a los valores predeterminados de fábrica:

Parámetro

Valor predeterminado

Fecha y hora

  • Modo de ajuste de fecha y hora: Manual

  • Fecha: aaaa-mm-dd

  • Hora: hh:mm:ss

NTP

  • Modo de ajuste del servidor NTP: Manual

  • SNTP principal: time.windows.com

  • SNTP secundario: time.nist.com

Zona horaria

  • Ajuste de zona horaria: UTC

  • Ahorro de luz diurna: Desactivado

Preferencias

  • Velocidad de muestreo en tiempo real: 5 s

  • Frecuencia de comprobación de comunicaciones: 15 min

Ethernet

Formato de trama: Automático

Control de puerto

  • Modalidad ETH1: Negociación automática

  • Modalidad ETH2: Negociación automática

Protección contra tormentas de difusión

  • Habilitar: habilitado

  • Nivel: Medio-bajo

  • Frecuencia de información comprometida: 4000 s

Configuración IP

IPv4

  • Configuración: Automático

  • Modo: DHCP

  • Dirección IP: 169.254.xxx.yyy (xxx.yyy = últimos 6 bytes de la dirección MAC)

  • Máscara de subred: 255.255.0.0

  • Pasarela: 0.0.0.0

IPv6

  • Activar IPv6: habilitado

  • Dirección IPv6: No disponible

DNS

  • Dirección DNS: Automático

Servicio de correo electrónico

Servicio Correo electrónico: Desactivado

Publicación de datos

Intervalo de registro: Desactivado

RSTP

RSTP: Desactivado

SNMP

Agente SNMPV1: Desactivado

Dispositivos

  • Nombre: Últimos 6 dígitos del ID de MAC

  • Dirección IP: Predeterminado

  • El campo Nombre de unidad del interruptor está vacío.

  • Publicación de datos: Desactivado

Gestión de contactos

Lista de correos electrónicos de usuario vacía

Servicios de red IP

  • Modbus TCP: habilitado

  • Puesta en marcha segura: Desactivado

  • Modbus seguro para M2M: Desactivado

  • Servidor FTPS: Desactivado

  • Detección: habilitado

  • HTTP/Web: Desactivado

  • HTTPS: habilitado

Filtrado Modbus TCP/IP

  • Filtrado Modbus TCP/IP Desactivado

  • Lista de excepciones de filtrado IP borrada

Certificados

Tipo de certificado: Autofirmado

Gestión de usuarios

  • Nombre de usuario: SecurityAdmin

  • Funciones: SECADM, Visualizador, Operador, Ingeniero, Instalador

  • Contraseña: AAAAAAAA

Servicio Syslog

Servicio de registro Syslog: Desactivado

LED del estado de ULP

El LED de estado amarillo de ULP describe el modo del módulo ULP.

Indicador LED de ULP

Modalidad

Acción

Nominal

Ninguna

Conflicto

Extraiga el módulo adicional ULP.

Degradado

Sustituya el módulo ULP en la siguiente operación de mantenimiento

Prueba

Ninguna

Discrepancia del firmware no crítica

Use el software EcoStruxure Power Commission para comprobar la compatibilidad del firmware y del hardware y realice las acciones recomendadas

Discrepancia del hardware no crítica

Discrepancia de configuración

Instale las funciones que faltan

Discrepancia del firmware crítica

Use el software EcoStruxure Power Commission para comprobar la compatibilidad del firmware y del hardware y realice las acciones recomendadas

Discrepancia del hardware crítica

Parada

Sustituya el módulo ULP

Apagado

Revise la fuente de alimentación

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.