DOCA0084ZH-11

设备

描述

设备页面让您能够发现或添加连接到 IFE 服务器的设备(ULP 端口、串行端口)的列表。在设备列表中,可以删除以前发现的设备。

所连设备的列表通过以下方式定义:

注: 这些网页仅支持此设备列表中添加的设备。

有关固件版本 005 可支持的设备的更多信息,请参阅 IFE 支持的设备类型列表

.

导航至“设备”页

如要查看设备页,请单击设置 > 设备。

Modbus 服务器设备的数量

在每个 IFE 服务器或远程 Modbus 客户端设备下,最多可以添加 11 个 IFM 接口。

应用场合决定了可以使用的 Modbus 服务器设备或 IFM 接口的最大数量。可按照以下总则,定义应用大小:

  • 物理上,最多可以有 11 个 IFM 接口连接到一个 IFE 服务器。这适用于对性能要求最低的应用,推荐用于简单的应用。

  • 最多 8 个 IFM 接口应当用于需要通过 IFE 网页进行常规访问的或存在其他 Modbus 客户端通讯的应用程序,例如 FDM128 显示。这通常能够确保对最多三个 Modbus 客户端的合理响应时间。

  • 在更复杂的环境中,比如在包含 SCADA 或建筑物管理系统的环境中,可堆叠的 IFM 接口数量必须由应用中的性能需求来决定。

设备列表参数

参数

描述

设置

名称

可输入 IFE 服务器和远程设备的名称。

注:
  • LV 断路器系统通过可能的接口,如 HMI、Modbus/TCP、DPWS 和 DHCP 唯一地标识。

  • IFE 设备名称在所有接口上都是通用的。因此,无论以任何方式修改 IFE 设备名称,都会直接影响到所有连接的设备。

IFE 设备名称最多可以包含 63 个 ASCII 字符,其中包括:A-Z、a-z、0-9 和 -。但名称结尾不能使用 -。

注:
  • IFE 名称在设备列表中应是唯一的。

  • 若不同设备具有相同的 IFE 名称,可能影响到 Web 应用程序功能、记录功能和导出功能。

设备类型

可以从支持设备列表中选择服务器设备。

–

设备名称

可输入被发现设备的名称。

  • 对于 ULP 端口:在设备类型文本框中输入设备名称。

    注:
    • 仅适用于非 MasterPacT MTZ 断路器的设备。

    • 对于 MasterPacT MTZ 断路器,用户应用程序名称和设备名称相同。

  • 对于串行端口:输入设备名称。

注: 如果为设备选择了记录功能,则不可执行删除和编辑操作。

设备名称的字符要求如下:

  • 对于 MasterPacT MTZ 设备,最多只能有 63 个 ASCII 字符

  • 对于其他设备,最多只能有 45 个 ASCII 字符

允许的字符包括:A-Z、a-z、0-9 和 -。但名称结尾不能使用 -。

服务器 ID

显示连接到 IFE 服务器或远程设备的设备的本地地址。

  • 对于 ULP 端口:255(固定)

  • 对于串行端口和远程设备:1–247

应用更改

可以保存设备列表配置。

–

删除

可以删除选定的服务器设备。

注: 如果为设备选择了记录功能,则不可执行删除操作。

–

发现

可以发现服务器设备。

注: 如果设备类型为 BCM-OF/SD,则只有在 IFE 自己的 IMU 上,该设备类型的发现选项才可用。

–

+ 添加串行设备

可以向设备列表中添加新的服务器设备。

–

第一次向设备列表中添加设备

步骤

操作

结果

1

服务器设备到 IFE 服务器:

手动或通过设备发现将服务器设备添加到 IFE 服务器。

将服务器设备添加到 IFE 服务器。

设备发现程序

启动设备发现功能时,IFE 服务器使用用户定义的地址范围询问 ULP 端口、串行端口和以太网端口。Modbus RTU 协议用于在串行端口上执行发现功能。如果该设备对询问做出应答,则将本地 ID 设置为当前发现地址,并将设备命名为缺省设备名称。然后 IFE 服务器尝试确定该设备的类型。如果 IFE 服务器识别出已发现设备的设备类型,则 IFE 服务器将在设备类型字段设置已识别的设备类型。如果 IFE 服务器未识别出已发现设备的设备类型,则 IFE 服务器将在设备类型字段设置为 Modbus。

附录中列出了 IFE 服务器支持的设备。

表格显示使用设备发现程序添加设备的步骤:

步骤

操作

结果

1

在 IFE 菜单栏中,单击设置。

打开设置菜单。

2

在设置菜单栏中,单击设备。

打开设备页面。

3

要发现本地连接设备,单击发现。

打开设备发现页面。

4

输入启动 Modbus ID 和停止 Modbus ID。

输入发现地址范围。

6

单击开始发现。(单击停止发现可停止该过程)。

注: 发现功能仅查找与 IFE 服务器连接的本地串行 Modbus 设备。自动发现 ULP 端口上的设备。

开始发现所有连接设备。

7

在名称文本框中输入新的设备名称。

重命名设备。

8

在设备发现页面中,单击应用更改。

显示保存的设备列表。

设备发现参数

参数

描述

设置

启动/停止 Modbus ID

定义将用于发现 IFE 串行端口上的设备的 Modbus 服务器地址范围。

  • 启动 Modbus ID:1-247(出厂设置:1)

  • 停止 Modbus ID:1-247(出厂设置:10)

应用更改

可将选定的设备保存至设备列表中。

–

IP 地址

显示 IFE 服务器或远程设备的 IP 地址。

–

已定义

列出为该设备定义的设备类型。

–

已分配

可在下拉列表中分配设备类型。

–

名称

显示缺省名称(用户应用程序名称或 IFE 名称与服务器 ID 的组合)。

–

本地 ID

连接至 IFE 服务器的设备的服务器地址。

–

手动添加设备

步骤

操作

结果

1

在 IFE 菜单栏中,单击设置。

打开设置菜单。

2

在设置菜单栏中,单击设备。

打开设备页面。

3

单击添加串行设备以添加新设备。

可以添加设备列表中的设备。

4

在设备类型列表中选择支持的设备。

选择从列表中选定的设备类型。

5

在设备名称文本框中输入新的设备名称。

重命名设备。

6

在本地 ID 文本框中输入设备的本地地址。

显示设备的本地地址。

7

单击应用更改。

将新设备添加至该列表。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.