DOCA0084ZH-11

安全日志

描述

IFE 服务器的安全日志功能支持生成与安全相关的事件,例如成功或失败的登录尝试、用户配置、对象访问和固件更新。这些事件记录在安全日志中,安全日志提供的信息可用于监控系统上所执行的活动。安全团队可以使用这些信息检测安全隐患,并在出现安全隐患时做出响应。

安全团队可以通过以下方式检索生成的安全日志:

  • 使用 IFE 网页上的手动导出选项。有关详细信息,请参阅导出到 CSV。

  • 在 IFE 网页中配置 Syslog 参数。在这种情况下,生成的安全日志将自动发送到配置的 Syslog 服务器。有关详细信息,请参阅 Syslog 服务参数。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.