设备列表
描述
页面用于定义连接到 IFE 服务器(ULP 端口、serial 端口)和远程 Modbus/TCP 服务器设备的设备列表。在设备列表中,可以添加、删除和/或发现设备。
所连设备的列表通过以下方式定义:
-
利用设备发现程序自动完成。
-
通过逐一添加设备手动完成
Modbus 服务器设备的数量
设备列表中最多可添加 20 台服务器设备。在每个 IFE 服务器或远程 Modbus 客户端设备下,最多可以添加 11 个 IFM 接口。
应用场合决定了可以使用的服务器设备或 IFM 接口的最大数量。可按照以下总则,定义应用大小:
-
技术上,通过 IFE 网页最多支持 20 个服务器设备。
-
物理上,最多可以有 11 个 IFM 接口连接到一个 IFE 服务器。这适用于对性能要求最低的应用,推荐用于简单的应用。
-
最多 8 个 IFM 接口应当用于需要通过 IFE 网页进行常规访问的或存在其他 Modbus 客户端通讯的应用程序,例如 FDM128 显示。这通常能够确保对最多三个 Modbus 客户端的合理响应时间。
-
在更复杂的环境中,比如在包含 SCADA 或建筑物管理系统的环境中,可堆叠的 IFM 接口数量必须由应用中的性能需求来决定。
设备列表参数
|
参数 |
描述 |
设置 |
|---|---|---|
|
|
显示设备 IP 地址。
|
– |
|
|
指示 IP 设备是否是网关。
|
始终选择复选框。 |
|
|
显示 IFE 服务器和远程设备的 Modbus 服务器地址。
|
|
|
|
可输入 IFE 服务器和远程设备的名称。 注:
|
IFE 设备名称最多可以包含 63 个 ASCII 字符,其中包括:A-Z、a-z、0-9 和 -。但名称结尾不能使用 -。 注:
|
|
|
显示连接类型。不可编辑。 |
有两种类型的端口:
|
|
|
可以从支持设备列表中选择服务器设备。 |
– |
|
|
可输入被发现设备的名称。
注: 如果为设备选择了记录功能,则不可执行删除和编辑操作。
|
设备名称的字符要求如下:
允许的字符包括:A-Z、a-z、0-9 和 -。但名称结尾不能使用 -。 |
|
|
显示连接到 IFE 服务器或远程设备的设备的本地地址。 |
|
|
|
可以添加远程设备。 借助这个功能,能够将 PowerTag 电能传感器添加到中。这些 PowerTag 电能传感器利用 Smartlink SI B 或 Smartlink SI D 设备进行了预配置。有关更多信息,请相应地参阅 Smartlink SI B 用户手册或 Smartlink SI D 用户手册。 |
– |
|
|
可以保存设备列表配置。 |
– |
|
|
可以删除选定的服务器设备。 注: 如果为设备选择了记录功能,则不可执行删除操作。
|
– |
|
|
可以发现服务器设备。 注: 远程设备的选项只有在单击按钮后才可用。
注: 如果设备类型为
BCM-OF/SD,则只有在 IFE 自己的 IMU 上,该设备类型的发现选项才可用。
|
– |
|
可以向设备列表中添加新的服务器设备。 |
– |
|
|
|
删除远程设备。 注: 如果为设备选择了记录功能,则不可执行删除操作。
|
– |
第一次向设备列表中添加设备
设备发现程序
启动设备发现功能时,IFE 服务器使用用户定义的地址范围询问 ULP 端口、串行端口和以太网端口。Modbus RTU 协议用于在串行端口上执行发现功能。如果该设备对询问做出应答,则将本地 ID 设置为当前发现地址,并将设备命名为缺省设备名称。然后 IFE 服务器尝试确定该设备的类型。如果 IFE 服务器识别出已发现设备的设备类型,则 IFE 服务器将在字段设置已识别的设备类型。如果 IFE 服务器未识别出已发现设备的,则 IFE 服务器将在字段设置为 Modbus。
附录中列出了 IFE 服务器支持的设备。
表格显示使用设备发现程序添加设备的步骤:
|
步骤 |
操作 |
结果 |
|---|---|---|
|
1 |
在 IFE 菜单栏中,单击。 |
打开菜单。 |
|
2 |
在菜单的子菜单中,单击。 |
打开页面。 |
|
3 |
要发现本地连接设备,单击。 |
打开页面。 |
|
4 |
输入 和。 |
输入发现地址范围。 |
|
5 |
选择。 注: 当所选择的远程设备为 Smartlink SI B 或 Smartlink
SI D 并且该设备缺省为已选择时,该选项可用。
|
|
|
6 |
单击。(单击可停止该过程)。 注: 发现功能仅查找与 IFE 服务器连接的本地串行 Modbus 设备。自动发现 ULP 端口上的设备。
|
开始发现所有连接设备。 |
|
7 |
在文本框中输入新的设备名称。 |
重命名设备。 |
|
8 |
选择复选框,将该设备保存至设备列表。 |
选择或取消选择设备条目,以便保存或移除。 |
|
9 |
在页面中,单击。 |
显示保存的设备列表。 |
设备发现参数
|
参数 |
描述 |
设置 |
|---|---|---|
|
|
定义将用于发现 IFE 串行端口上的设备的 Modbus 服务器地址范围。 |
|
|
|
可将选定的设备保存至中。 |
– |
|
|
显示 IFE 服务器或远程设备的 IP 地址。 |
– |
|
|
列出为该设备定义的设备类型。 |
– |
|
|
可在下拉列表中分配设备类型。 |
– |
|
|
可输入该设备的自定义名称。 |
– |
|
|
连接至 IFE 服务器的设备的服务器地址。 |
– |
|
|
显示发现或验证状态。 |
|