DOCA0084ZH-11

IP 配置

IPv4 配置

参数

描述

设置

通过以下方式自动获取 IP 地址:

用于选择分配 IPv4 参数集的模式。利用 IPv4BOOTP自动获取DHCP 参数。

注: 使用旧 DHCP 服务器时,设备名称必须限制在 16 个字符内。
  • DHCP(出厂设置)

  • BOOTP

手动设置 IP 地址

用于输入 IFE 服务器的静态 IP 地址。

手动设置子网掩码

用于输入网络的Ethernet IP 子网掩码地址。

手动设置默认网关

用于输入用于广域网 (LAN) 通讯的网关(路由器)IP地址。

IPv6 配置

参数

描述

设置

启用 IPv6

定义 IPv6 配置。

已启用(出厂设置)

注: 设置不可编辑。

链路本地地址

用于打开 IFE 网页,以备今后使用。

注: URL 地址框中,使用 [ ] 括号输入链路本地地址。

DNS

参数

描述

设置

自动获取 DNS 地址

定义 DNS 服务器地址配置的动态操作。用于从IP服务器自动获取 DNS地址。

注: 域名系统 (DNS) 是与局域网 (LAN) 或因特网相连的计算机和设备的命名系统。

选择了手动设置后被禁用。

手动设置一级服务器地址

定义一级 IPv4 服务器的 DNS 地址。

手动设置二级服务器地址

定义二级 DNS 服务器的 IPv4 地址。用于当一级 DNS 服务器解析失败时执行 DNS 解析。

重复 IP 地址检测

连接至网络后,IFE 服务器将公布其 IP 地址。为避免任何重复的 IP 地址冲突,IFE 服务器利用地址解析协议 (ARP) 查看网络上的其他设备是否使用了相同的 IP 地址。下表阐释了 IFE 服务器如何处理所检测到的重复 IP 地址。

重复 IP 地址情景

情景

检测到重复 IP

网络状态 LED

检测到 Ethernet链路

恢复至默认的 IP 地址、子网掩码以及网关地址。每 15 秒发送一次 ARP 请求,直到 IP 地址可用。当 IFE 地址可用时,IP 服务器将使用该地址。

一直亮红灯

手动更改地址

恢复至默认的IP地址、子网掩码以及网关地址。每 15 秒发送一次 ARP 请求,直到 IP 地址可用。当 IP 地址可用时,IFE 服务器将使用该地址。

一直亮红灯

接收 ARP 请求

如果在 10 秒内检测到一个以上的 ARP,则启动再次搜索 IP 的过程。

熄灭

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.