DOCA0084ZH-11

统计数据

描述

统计数据页面显示自上次激活 IFE 服务器以来累计的读数。如果因为配置更改或其他事件导致 IFE 服务器电源中断或设备复位,则所有累计值都将复位为 0。

复位程序

步骤

操作

结果

1

IFE 菜单栏中,单击诊断

打开诊断菜单。

2

诊断菜单的常规子菜单中,单击 统计数据

打开统计数据页面。

3

查看数据。

查看各组的统计数据。

4

单击复位计数器

IFE 累计诊断数据复位为 0。

解析 Ethernet 统计数据

全局统计数据

描述

已接收的帧

已接收的帧数

已传输的帧

已传输的帧数

复位计数器

复位已传输和接收的帧

每个端口的统计数据

描述

链路速度

运行速度(10 Mbps 或 100 Mbit/s)

双工模式

当前运行模式(全双工或半双工)

解析 Modbus TCP/IP 统计数据

统计数据

描述

端口状态

连接 Ethernet 端口的状态

已打开的 TCP 连接

有效连接数

已接收的消息

已接收的消息数

已传输的消息

已传输的消息数

复位计数器

复位已接收和传送的消息

解析系统统计数据

统计数据

描述

CPU

CPU 状态:

  • 标称

  • 降级

  • 停止运行

引导存储器

引导存储器运行情况

EEPROM

EEPROM 运行情况

文件系统

文件系统运行情况

Ethernet PHY 1

PHY 1硬件运行情况

Ethernet PHY 2

PHY 2 硬件运行情况

DDR

执行存储器运行情况

解析日期和时间统计数据

统计数据

描述

日期

当前日期

时间

当前时间

运行时间

启动系统期间的运行时间

解析日期/时间同步

统计数据

描述

上次同步

自上次同步后

自上次同步之后所经过的时间

时间源

上次同步所使用的时间源

日期

上次同步的日期

时间

上次同步的时间

SNTP 同步

状态

以下是 SNTP 同步的状态:

  • 如果 SNTP 已禁用,则状态显示为“--”

  • 如果 SNTP 已启用但未同步,则状态显示为“NOK”

  • 如果 SNTP 已启用且成功同步,则状态显示为“OK”

解析 Modbus 串行统计数据

统计数据

描述

已传输的消息

每次发送帧时均递增的计数器。

已接收的消息

每次接收帧时均递增的计数器。

错误消息

由于服务器或响应超时导致的错误。

解析 ULP 统计数据

统计数据

描述

已传送的帧

已成功发送的 CAN 帧数

接收到的帧

已成功接收的 CAN 帧数

传输错误最大值

最大CAN已传输错误数量 (TEC)

接收错误最大值

最大CAN接收错误数量 (REC)

总线关闭

CAN 总线关闭计数

总线关闭最大值

最大总线关闭计数数量

解析文件系统统计数据

统计数据

描述

总空间

IFE 磁盘的总空间量(千字节)

已使用空间

IFE 磁盘中已使用的磁盘总空间量(千字节)

未用空间

IFE 磁盘中未使用的磁盘总空间量(千字节)

损坏空间

IFE 磁盘中已损坏的磁盘总空间量(千字节)

解析 TCP 端口连接统计数据

统计数据

描述

远程 IP

远程 IP 地址

远程端口

远程端口号

已传输的消息

已传输的消息数

已接收的消息

已接收的消息数

已发送的错误

已发送的错误消息数

复位计数器

复位已传送和接收的消息

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.