DOCA0084ZH-11

简介

概述

IFE Ethernet 交换机服务器(或 IFE 服务器)可使带有 ComPacT, PowerPacTMasterPacT 断路器的智能模块化单元 (IMU) 连接到 Ethernet 网络。每个断路器都拥有自己的 IFE 服务器和相应的 IP 地址。

注: 部件号为 LV434002 的 IFE 服务器完全替代部件号为 LV434011 的 IFE 服务器。部件号 LV434002 具有实时时钟 (RTC) 功能,允许使用长达 20 m (65.6 ) 的 ULP 连接。部件号 LV434011 在 IFE 服务器整个寿命中的连接距离理论上不超过 5 m (16.4 ft)。

部件号为 LV434002 的 IFE 服务器是 ComPacTPowerPacTMasterPacT 断路器的 Ethernet 交换机服务器,也是 Modbus-SL(串行线路)连接的设备的 Modbus 客户端。

IFE 服务器特色

IFE 服务器的主要特色包括:

  • 用于简单菊花链式连接的双 10/100 Mbps Ethernet 端口

  • 用于发现局域网 (LAN) 上的 IFE 服务器的设备配置文件 Web 服务

  • ULP 兼容性,用于交换机中的 IFE 服务器定位

  • ComPacTPowerPacTMasterPacT 断路器的 Ethernet 接口

  • Modbus-SL 互联设备的服务器

  • 嵌入式设置网页

  • 嵌入式监控网页

  • 嵌入式控制网页

  • 针对连接到 IFE 服务器的断路器的内置电子邮件报警通知。

注: IFE 服务器的嵌入式交换机不支持环型拓扑,因为其没有回环保护功能。

IFE 固件版本

本指南介绍了用于 IFE 服务器的两种不同固件版本的网页:

IFE 服务器支持的协议

IFE 服务器支持以下以太网协议:

  • Modbus TCP/IP:一种协议,在设备与通过 Ethernet 连接提供通讯的 TCP/IP 之间提供客户端/服务器通讯。Modbus TCP/IP 用于通过 TCP 端口 502 在 IFE 服务器与其他兼容 Modbus TCP/IP 设备之间交换数据。

  • 安全 Modbus TCP/IP:一种安全协议,在设备与通过 Ethernet 连接提供通讯的 TCP/IP 之间提供客户端/服务器通讯。安全 Modbus TCP/IP 用于通过由用户通过 IFE 网页配置的 TCP 端口在 IFE 服务器与其他兼容 Modbus TCP/IP 设备之间交换数据。缺省情况下,此协议将被禁用。

  • 超文本传输协议 (HTTP):HTTP 是一种通过万维网 (WWW) 处理文件和数据的发送的网络协议。它通过 TCP 端口 80 提供 Web 服务器功能。使用 Web 浏览器可以远程配置 IFE 服务器并查看诊断数据。

  • 安全超文本传输协议 (HTTPS):HTTPS 是标准 Web 传输协议 (HTTP) 的一种变体,通过传输层安全 (TLS) 协议连接对传输数据添加安全层。HTTPS 支持远程用户与 IFE 服务器之间的加密通讯和安全连接。

  • 安全文件传输协议 (FTPS):FTPS 是标准文件传输协议 (FTP) 的一种变体,通过 TLS 协议连接对传输数据添加安全层。FTPS 支持远程用户与 IFE 服务器之间的加密通讯和安全连接。

  • 简单网络管理协议 (SNMP):基于 MIB2 格式,SNMP 能够通过 UDP 端口 161 保存和发送用于网络管理目的的识别性和诊断性信息。

  • 快速生成树协议(RSTP EcoStruxure Power Commission 软件):RSTP 是一种确保以太网网络无回路拓扑的网络协议。它是生成树协议的高级版本,是在网桥或交换机内执行的链路层协议。

  • Web 服务设备配置文件 (DPWS):DPWS 定义一组最基本的实现约束条件,以便在资源有限的设备上启用安全的 Web 服务消息传送、发现、描述和事件记录。

  • 网络时间协议 (NTP):NTP 是一种网络协议,用于计算机系统之间通过分组交换可变延迟数据网络进行时钟同步。

  • IEC 61850 协议:IEC 61850 是用于子站中的通讯网络和系统的标准。协议是一种标准化通讯方法,设计用于支持由多供应商自描述 IED(智能电子设备)组成的集成系统,这些自描述 IED 通过网络连接到一起以执行实时保护、控制、测量和监控功能。

    注: 只有当带有 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器直接连接到 IFE 服务器时,IEC 61850 协议才与 IFE 服务器兼容。如果 MasterPacT MTZ 断路器连接在堆叠至 IFE 服务器的 IFM 接口下,则 IEC 61850 协议与 IFE 服务器不兼容。

注: 只有固件版本不低于 005.001.000 的 IFE 服务器才适用 HTTPS、FTPS、RSTP、NTP 和 IEC 61850 协议。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.