DOCA0084FR-11

Dispositifs

Description

La page DISPOSITIFS permet de détecter ou d'ajouter la liste des dispositifs connectés au serveur IFE (port ULP, port série). Dans la liste des dispositifs, vous pouvez ajouter, supprimer les dispositifs préalablement détectés.

La liste des dispositifs connectés est définie :

NOTE: Seules les pages Web correspondant aux dispositifs ajoutés à la liste des dispositifs sont prises en charge.

Pour plus d'informations sur les dispositifs pris en charge par la version 005 du micrologiciel, consultez le document Liste des types de dispositif IFE pris en charge

.

Accès à la page Dispositifs

Pour afficher la page DISPOSITIFS, cliquez sur PARAMÈTRES > DISPOSITIFS.

Nombre de dispositifs serveur Modbus

Sous chaque serveur IFE ou dispositif client Modbus distant, 11 interfaces IFM au maximum peuvent être ajoutées.

L'application régit le nombre maximum de dispositifs serveur ou d'interfaces IFM pouvant être utilisés. Les règles générales suivantes peuvent être suivies pour dimensionner l'application :

  • Un maximum de 11 interfaces IFM peuvent être connectées physiquement à un serveur IFE. Cette règle peut être utilisée pour les applications nécessitant des performances moindres et elle est recommandée pour les applications simples.

  • Un maximum de 8 interfaces IFM doit être respecté pour les applications qui nécessitent un accès régulier via les pages Web IFE ou qui ont d'autres clients Modbus en communication, par exemple un afficheur FDM128. Cette limite fournit normalement un temps de réponse raisonnable pour trois clients Modbus.

  • Le nombre d'interfaces IFM pouvant être empilées dans un environnement plus complexe (par exemple, avec des systèmes SCADA ou de gestion de bâtiments) doit être adapté aux besoins de performances de l'application.

Paramètres de la liste des dispositifs

Paramètres

Description

Réglages

Nom

Permet d'entrer les noms de serveur IFE et de dispositif distant.

NOTE:
  • Le disjoncteur BT est identifié de manière univoque sur les interfaces possibles, telles que IHM, Modbus/TCP, DPWS et DHCP.

  • Le nom du dispositif IFE est commun à toutes les interfaces. Une modification du nom du dispositif IFE a donc un impact direct sur toutes les interfaces connectées.

Le nom IFE peut comporter jusqu'à 63 caractères ASCII parmi les suivants : A-Z, a-z, 0-9 et -. Le caractère - ne peut pas figurer à la fin du nom.

NOTE:
  • Le nom IFE doit être unique au sein de la liste de dispositifs.

  • Les noms IFE en double (pour des dispositifs différents) peuvent avoir un impact sur les fonctionnalités des applications Web, de journalisation et d'exportation.

Type de dispositif

Permet de sélectionner les dispositifs serveur dans la liste des dispositifs pris en charge.

–

Nom du dispositif

Permet d'entrer le nom des dispositifs détectés.

  • Pour le port ULP : Saisissez le nom de dispositif dans la zone de texte de type de dispositif.

    NOTE:
    • Applicable uniquement aux dispositifs autres que le disjoncteur MasterPacT MTZ.

    • Pour le disjoncteur MasterPacT MTZ, le nom de l'application utilisateur et le nom du dispositif sont identiques.

  • Pour le Port série : Saisissez le nom de l¡¯appareil.

NOTE: Les opérations de suppression et de modification sont interdites si le dispositif est sélectionné pour la journalisation.

Le nom de dispositif est limité à :

  • 63 caractères ASCII pour les dispositifs MasterPacT MTZ

  • 45 caractères ASCII pour les autres dispositifs

Les caractères suivants sont autorisés : A-Z, a-z, 0-9 et -. Le caractère - ne peut pas figurer à la fin du nom.

ID du serveur

Affiche l'adresse locale du dispositif connecté au serveur IFE ou au dispositif distant.

  • Pour le port ULP : 255 (fixe)

  • Pour le Port série et un dispositif distant : 1-247

Sauvegarder

Permet d'enregistrer la configuration de la liste de dispositifs.

–

Supprimer

Permet de supprimer les dispositifs serveur sélectionnés.

NOTE: L'opération de suppression est interdite si le dispositif est sélectionné pour la journalisation.

–

Détecter

Permet de détecter les dispositifs serveur.

NOTE: L'option Détecter n'est disponible pour le dispositif de type BCM-OF/SD que sur l'IMU de l'IFE.

–

+ Ajouter des dispositifs série

Permet d'ajouter un dispositif serveur à la liste de dispositifs.

–

Ajout d'un premier dispositif à la liste des dispositifs

Étape

Opération

Résultat

1

Dispositif serveur vers serveur IFE :

Ajoutez les dispositifs serveur au serveur IFE manuellement ou via la procédure de détection de dispositifs.

Ajoute le dispositif serveur au serveur IFE.

Procédure de détection de dispositifs

Lorsque vous lancez une détection de dispositifs, le serveur IFE interroge le port ULP, le port série, ainsi que le port Ethernet en utilisant une plage d'adresses définie. Le protocole Modbus RTU est utilisé pour la détection sur le port série. Si le dispositif répond à la requête, l'ID local est défini sur l'adresse de détection actuelle, et le dispositif reçoit un nom de dispositif par défaut. Le serveur IFE essaie alors d'identifier le type de dispositif. Si le serveur IFE reconnaît le type de dispositif détecté, le serveur IFE l'affiche dans le champ Type de dispositif. Si le serveur IFE ne reconnaît pas le Type de dispositif du dispositif détecté, le serveur IFE définit sur Modbus dans le champ Type de dispositif.

La liste des dispositifs pris en charge par le serveur IFE est fournie dans l'Annexe.

Le tableau ci-après décrit les opérations nécessaires pour ajouter un dispositif via la procédure de détection des dispositifs :

Étape

Opération

Résultat

1

Dans la barre de menus IFE, cliquez sur Paramètres.

Ouvre le menu Paramètres.

2

Depuis le menu Paramètres, cliquez sur Dispositifs .

Ouvre la page Dispositifs.

3

Pour détecter les dispositifs connectés localement, cliquez sur Détecter.

Ouvre la page Détection de dispositif.

4

Indiquez l'identifiant de départ Modbus et l'identifiant d'arrêt Modbus.

Entre la plage d'adresses de détection.

6

Cliquez sur Démarrer la détection. (Cliquez sur Arrêter la détection pour arrêter le processus.)

NOTE: Seuls les dispositifs Modbus série locaux connectés au serveur IFE sont détectés. Le dispositif sur le port ULP est détecté automatiquement.

Commence à détecter tous les dispositifs connectés.

7

Saisissez un nouveau nom de dispositif dans la zone de texte Nom.

Renomme le dispositif.

8

Cliquez sur Appliquer les modifications dans la page Détection de dispositif.

Affiche la liste des dispositifs enregistrés.

Paramètres de la détection de dispositifs

Paramètre

Description

Réglage

Identifiant de départ/d'arrêt Modbus

Définit la plage d’adresses du serveur Modbus qui sera utilisée pour détecter les dispositifs sur le port série IFE.

  • Identifiant de départ Modbus : 1–247 (réglage d'usine : 1)

  • Identifiant d'arrêt Modbus : 1–247 (réglage d'usine : 10)

Sauvegarder

Permet d'enregistrer le dispositif sélectionné dans la Liste des dispositifs.

–

Adresse IP

Affiche l'adresse IP du serveur IFE ou du dispositif distant.

–

Défini

Indique le type de dispositif qui a été défini pour ce dispositif.

–

Affecté

Permet d'affecter le type de dispositif à partir de la liste déroulante.

–

Nom

Affiche un nom par défaut (combinaison du nom de l'application utilisateur ou nom IFE et ID du serveur).

–

ID local

Adresse de serveur du dispositif connecté au serveur IFE .

–

Ajout manuel d'un dispositif

Étape

Opération

Résultat

1

Dans la barre de menus IFE, cliquez sur Paramètres.

Ouvre le menu Paramètres.

2

Dans le menu Paramètres, cliquez sur Dispositifs.

Ouvre la page Dispositifs.

3

Cliquez sur Ajouter des dispositifs série pour ajouter un nouveau dispositif.

Permet d'ajouter un dispositif à la liste des dispositifs.

4

Choisissez le dispositif pris en charge dans la liste Type de dispositif.

Sélectionne le type de dispositif choisi dans la liste.

5

Saisissez un nouveau nom de dispositif dans la zone de texte Nom du dispositif.

Renomme le dispositif.

6

Saisissez l'adresse locale du dispositif dans la zone de texte ID local.

Affiche l'adresse locale du dispositif.

7

Sélectionnez Appliquer les modifications.

Un nouveau dispositif est ajouté à la liste.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.