DOCA0084FR-11

Schémas avec disjoncteurs MasterPacT MTZ

Description

Le serveur IFE est connecté au disjoncteur MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X via son module de port ULP.

Pour plus d'informations sur le système ULP et ses composants, reportez-vous au Guides utilisateur du système ULP dans Documents associés.

Connexion ULP

AVIS
RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DE L'EQUIPEMENT
  • Ne branchez jamais un dispositif Ethernet sur un port RJ45 ULP.
  • Les ports RJ45 ULP du serveur IFE sont réservés aux modules ULP.
  • Toute autre utilisation peut endommager le serveur IFE ou le dispositif connecté au serveur IFE .
  • Pour vérifier si un module ULP est compatible avec les ports RJ45 ULP du serveur IFE , reportez-vous aux guides utilisateur du système ULP dans Documents associés.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Toutes les configurations de raccordement nécessitent le cordon ULP RJ45 fiche/fiche.

Lorsque le second port ULP RJ45 n'est pas utilisé, il doit être fermé à l'aide d'une terminaison de ligne ULP.

A

Cordon ULP RJ45 fiche/fiche

B

Terminaison de ligne ULP

Raccordement du serveur IFE à un disjoncteur MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X

Raccordez le serveur IFE au module de port ULP port sur un disjoncteur MasterPacT MTZ avec l'unité de contrôle MicroLogic X à l'aide du module de port ULP.

A

Serveur de tableau Ethernet IFE

B

Terminaison de ligne ULP

C

Cordon ULP RJ45 mâle/mâle

D

Module à port ULP

E

Disjoncteurs MasterPacT MTZ fixes avec unité de contrôle MicroLogic X

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.