DOCA0084FR-11

Evénements d'e-mail

Description

La page Événements d'e-mail permet de sélectionner dans une liste les événements devant déclencher une notification par e-mail.

ATTENTION
INCOMPATIBILITE DE L'EQUIPEMENT OU EQUIPEMENT INOPERANT
Ne vous fiez pas uniquement aux notifications par e-mail pour la maintenance de vos équipements.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

La liste d'événements proposée contient seulement les événements concernant les dispositifs connectés au port ULP du serveur IFE.

NOTE: Si un serveur de messagerie SMTP n'est pas situé sur le même segment de réseau Ethernet que le serveur IFE, vérifiez que la passerelle IFE par défaut est correctement configurée.

Paramètre

Description

Evénements

Liste des événements de configuration

Ajouter un événement

Case à cocher permettant d'ajouter des événements.

Destinataires de l'e-mail

Permet de faire une sélection dans une liste de destinataires.

NOTE: Vous pouvez choisir jusqu'à 12 destinataires.

Texte personnalisé

Permet de saisir un texte personnalisé.

NOTE: Vous pouvez saisir jusqu'à 63 caractères dans la zone de texte personnalisé.

Événements des disjoncteurs à châssis ComPacT NSX ou PowerPacT H-, J-, et L-

Dispositif connecté

Evénements

Disjoncteur à châssis ComPacT NSX ou PowerPacT H-, J-, et L- avec module BSCM

Etat de l'indicateur du disjoncteur (OF)

Etat ​​de l'indicateur de déclenchement sur défaut (SDE)

Etat de l'indicateur de déclenchement (SD)

Disjoncteur à châssis ComPacT NSX ou PowerPacT H-, J-, et L- avec déclencheur MicroLogic 5, 6, ou 7

Pré-alarme de protection de longue durée Ir (PAL Ir)

Protection de longue durée Ir

Protection de courte durée Isd

Protection instantanée Ii

Protection de défaut à la terre Ig

Protection de fuite à la terre (Vigi) IΔn

Protection instantanée intégrée

STOP (échec interne du déclencheur)

Instantanée avec protection de fuite à la terre

Protection contre les déclenchements réflexes

Protection du moteur contre les déséquilibres

Protection du moteur contre les blocages

Protection du moteur contre les sous-charges

Protection du moteur contre le démarrage long

Alarme 1 définie par l'utilisateur

Alarme 2 définie par l'utilisateur

Alarme 3 définie par l'utilisateur

Alarme 4 définie par l'utilisateur

Alarme 5 définie par l'utilisateur

Alarme 6 définie par l'utilisateur

Alarme 7 définie par l'utilisateur

Alarme 8 définie par l'utilisateur

Alarme 9 définie par l'utilisateur

Alarme 10 définie par l'utilisateur

Evénements des disjoncteurs MasterPacT NT/NW, ComPacT NS ou PowerPacT P- and R-Frame

Dispositif connecté

Evénements

Disjoncteur MasterPacT NT/NW, ComPacT NS ou PowerPacT P- and R-frame avec module BCM ULP

Pré-alarme de protection de longue durée Ir (PAL Ir)

Protection de longue durée Ir

Protection de courte durée Isd

Protection instantanée Ii

Protection de défaut à la terre Ig

Protection de fuite à la terre (Vigi) IΔn

Protection instantanée intégrée

STOP (échec interne du déclencheur)

Protection contre les déclenchements réflexes

Instantanée avec protection de fuite à la terre

Protection du moteur contre les déséquilibres

Protection du moteur contre les blocages

Protection du moteur contre les sous-charges

Protection du moteur contre le démarrage long

Protection de déséquilibre de courant

Protection d'intensité maxi I1

Protection d'intensité maxi I2

Protection d'intensité maxi I3

Protection d'intensité maxi IN

Protection de tension mini

Protection de tension maxi

Protection de déséquilibre de tension

Protection à retour de puissance

Protection de fréquence mini

Protection de fréquence maxi

Rotation des phases

Etat prêt à fermer (PF)

Usure sur les contacts

Etat réduction des arcs électriques engagé

Evénements liés au disjoncteur MasterPacT MTZ

Equipement connecté

Evénements

Disjoncteur MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic

Déclenchement Ir

Déclenchement Isd

Déclenchement Ii

Déclenchement Ig

Déclenchement IΔn

Déclenchement auto-protection ultime (SELLIM)

Déclenchement auto-diagnostic

Déclenchement auto-protection ultime (DIN/DINF)

Déclenchement de test IΔn/Ig

Déclenchement en cas de sous-tension sur 1 phase

Déclenchement en cas de surtension sur 1 phase

Déclenchement Puissance déwattée

Déclenchement en cas de sous-tension sur 3 phases

Déclenchement en cas de surtension sur 3 phases

Déclenchement de protection facultatif

Fonctionnement auto-protection ultime (DIN/DINF)

Fonctionnement auto-protection ultime (SELLIM)

Ordre de réinitialisation mémoire thermique

Pré-alarme Ir (I > 90 % Ir)

Démarrage Ir (I > 105% Ir)

Fonctionnement Ir

Démarrage Isd

Fonctionnement Isd

Fonctionnement Ii

Alarme Ig

Démarrage Ig

Fonctionnement Ig

Alarme IΔn

Démarrage I∆n

Fonctionnement I∆n

Ordre démarrage en cas de sous-tension sur 1 phase

Ordre déclenchement en cas de sous-tension sur 1 phase

Ordre démarrage en cas de sous-tension sur 3 phases

Ordre déclenchement en cas de sous-tension sur 3 phases

Ordre démarrage en cas de surtension sur 1 phase

Ordre déclenchement en cas de surtension sur 1 phase

Disjoncteur MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic

Ordre démarrage en cas de surtension sur 3 phases

Ordre déclenchement en cas de surtension sur 3 phases

Démarrage Puissance déwattée

Fonctionnement Puissance déwattée

ERMS engagé

ERMS engagé pendant plus de 24 heures

Alarme auto-diagnostic ESM (module de commutation ERMS)

Perte de communication avec le module ESM (module de commutation ERMS)

Demande de déverrouillage ERMS par Smartphone

Jeu B activé

Protection optionnelle inhibée par le module IO

Disjoncteur ouvert

Disjoncteur fermé

Ordre de fermeture envoyé à la bobine XF

Ordre d'ouverture envoyé à la bobine MX

Le disjoncteur ne s'est pas ouvert ou fermé

Mode manuel activé

Mode local activé

Le paramètre « Autoriser le contrôle par l’entrée numérique » est désactivé (par EcoStruxure Power Commission)

Fermeture inhibée par la communication

Fermeture inhibée via le module d'E/S

Réinitialisation de l'alarme

Sortie M2C 1 forcée

Sortie M2C 2 forcée

Modification des paramètres de protection par affichage activée

Modification des paramètres de protection à distance activée

Paramètres de protection modifiés par l'afficheur

Paramètres de protection modifiés par Bluetooth/USB/IFE

Perte de communication avec le module d'E/S 1

Perte de communication avec le module d'E/S 2

Erreur de configuration E/S ou UC : paramètres dupliqués ou fermeture inhibée.

Erreur de configuration E/S ou UC : inhibition protections facultatives

Config. incompatible IO et CU - Sélection du mode Local/Remote

Date et heure définies

Licence du module numérique installée

Licence du module numérique non installée

Licence du module numérique échue

Licence du module numérique rejetée

Licence du module digital échue dans 30 jours

Licence du module digital échue dans 20 jours

Licence du module digital échue dans 10 jours

Connexion sur le port USB

Test d'injection en cours

Disjoncteur MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic

Fonction Ig inhibée à des fins de test

Test annulé par l'utilisateur

Protection Ig en mode OFF

Dysfonctionnement majeur 1 du test de l'unité de commande

Dysfonctionnement majeur 2 du test de l'unité de contrôle

Dysfonctionnement majeur 3 du test de l'unité de commande

Dysfonctionnement majeur 4 du test de l'unité de contrôle

Dysfonctionnement majeur 5 du test de l'unité de commande

Détecteur de courant interne déconnecté

Détecteur de courant neutre externe déconnecté

Dysfonctionnement de capteurs d’alimentation internes

Dysfonctionnement partiel de capteurs d’alimentation internes

Dysfonctionnement majeur partiel de capteurs d’alimentation internes

Détecteur de fuite à la terre (Vigi) déconnecté

Paramètres de protection réinitialisés aux valeurs d'usine

Paramètres de protection non accessibles 1

Paramètres de protection non accessibles 2

Paramètres de protection non accessibles 3

Paramètres de protection non accessibles 4

Paramètres de protection non accessibles 5

Auto-test de l'unité de contrôle 1

Auto-test de l'unité de contrôle 2

Auto-test de l'unité de contrôle 3

Auto-test de l'unité de contrôle 4

Auto-test de l'unité de contrôle 5

Non validité mesure et protection en option 1

Non validité mesure et protection en option 2

Non validité mesure et protection en option 3

Non validité auto-test de protection en option

Communication non valide NFC 1

Communication non valide NFC 2

Communication non valide NFC 3

Non validité écran d'affichage ou communication sans fil 1

Non validité écran d'affichage ou communication sans fil 2

Non validité écran d'affichage ou communication sans fil 3

Perte de communication IEEE 802.15.4

Perte de communication Bluetooth

Remplacer la batterie

Aucune batterie détectée

Réinitialisation alarme unité de contrôle

Test auto-diagnostic - firmware

Echec de lecture fiche de capteur

Configuration d'usine non valide unité de contrôle 1

Disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic

Configuration d'usine non valide unité de contrôle 2

Incompatibilité critique entre les modules matériels

Incompatibilité critique entre les modules de firmware

Incompatibilité non critique entre les modules matériels

Incompatibilité non critique entre les modules de firmware

Incompatibilité de firmware dans l'unité de contrôle

Test IΔn/Ig - pas de déclenchement

Bouton de test IΔn/Ig actionné

Test ZSI en cours

Usure des contacts supérieure à 60 %, vérifier les contacts

Usure des contacts supérieure à 95 %, prévoir un remplacement

Contacts 100 % usés, remplacement du disjoncteur obligatoire

Nombre de manœuvres restantes < 20 %

Nombre de manœuvres maximum atteint

Auto-test non valide - bobine de déclenchement par dérivation MX1

Bobine dérivation MX1 non détectée

Opérations de chargement de MCH au-delà du seuil

MCH a atteint le nombre maximum d'opérations

Auto-test non valide - fermeture dérivation XF

Fermeture dérivation XF non détectée

Auto-test non valide - déclencheur voltmétrique à manque de tension MN

Déclencheur voltmétrique à manque de tension MN non détecté

Perte de tension sur le déclencheur à manque de tension MN

Perte de communication sur le déclencheur à manque de tension MN

Auto-test non valide - bobine de déclenchement par dérivation MX2

Bobine dérivation MX2 non détectée

Présence d’une alimentation 24 V externe

Perte de tension et disjoncteur fermé

Des événements ont été effacés du journal historique

Courants min/max réinitialisés

Tensions min/max réinitialisées

Intensité min/max réinitialisée

Fréquence min/max réinitialisée

Harmoniques min/max réinitialisées

Facteur de puissance min/max réinitialisé

Réinitialiser la demande de courant

Réinitialiser la demande de puissance

Réinitialiser les compteurs d'énergie

Communication Bluetooth activée

Communication ZigBee activée

Connexion sur le port Bluetooth

Déclenchement sous-fréquence

Déclenchement surfréquence

Disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic

Dépassement seuil sous-fréquence

Dépassement seuil surfréquence

Ordre déclenchement sous-fréquence

Ordre déclenchement surfréquence

Données de diagnostic (liaison)

Numéro de séquence du dernier événement

Le compteur d'opérations de déclenchement voltmétrique est au-dessus du seuil d'alarme

Le déclencheur voltmétrique a atteint le nombre maximal d'opérations.

Compteur d'opérations de déclenchement voltmétrique MX2 au-dessus du seuil d'alarme

Le déclencheur voltmétrique MX2 a atteint le nombre maximal d'opérations.

Compteur d'opérations de déclenchement voltmétrique MX1 au-dessus du seuil d'alarme

Le déclencheur voltmétrique MX1 a atteint le nombre maximal d'opérations.

Le compteur d'opérations du déclencheur voltmétrique à manque de tension MN est au-dessus du seuil d'alarme

Le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN a atteint le nombre maximal d'opérations

Programmer la maintenance de base dans un délai d'un mois

Programmer la maintenance standard dans un délai d'un mois

Programmer la maintenance fabricant dans un délai de trois mois

Après 6 mois de mise en service, les paramètres de protection ont toujours leurs valeurs d'usine

Durée de vie restante de MicroLogic au-dessous du seuil d'alarme

L'unité de contrôle MicroLogic a atteint la durée de vie maximale.

Dernière modification des paramètres de protection partiellement appliquée

Protection basée sur la fréquence

Déclenchement long retard IDMTL

Démarrage long retard IDMTL

Ordre déclenchement long retard IDMTL

Déclenchement surintensité directionnelle directe

Déclenchement surintensité directionnelle inverse

Dépassement seuil de courant directionnel direct

Dépassement seuil de courant directionnel inverse

Ordre déclenchement surintensité directionnelle directe

Ordre déclenchement surintensité directionnelle inverse

Ordre surintensité directionnelle directe reçu

Ordre surintensité directionnelle inverse reçu

Ordre surintensité directionnelle directe envoyé

Ordre surintensité directionnelle inverse envoyé

Evénements en provenance des modules d'E/S

Equipement connecté

Evénements

Module d'E/S 1

Dépassement de seuil sur le compteur de l'entrée 1 (#1)

Dépassement de seuil sur le compteur de l'entrée 2 (#1)

Dépassement de seuil sur le compteur de l'entrée 3 (#1)

Dépassement de seuil sur le compteur de l'entrée 4 (#1)

Dépassement de seuil sur le compteur de l'entrée 5 (#1)

Dépassement de seuil sur le compteur de l'entrée 6 (#1)

Seuil de température du tableau 1 (#1)

Seuil de température du tableau 2 (#1)

Seuil de température du tableau 3 (#1)

Défaillance du module d'E/S (mode STOP) (#1)

Défaillance du module d'E/S (mode ERREUR) (#1)

Module d'E/S 2

Dépassement de seuil sur le compteur de l'entrée 1 (#2)

Dépassement de seuil sur le compteur de l'entrée 2 (#2)

Dépassement de seuil sur le compteur de l'entrée 3 (#2)

Dépassement de seuil sur le compteur de l'entrée 4 (#2)

Dépassement de seuil sur le compteur de l'entrée 5 (#2)

Dépassement de seuil sur le compteur de l'entrée 6 (#2)

Seuil de température du tableau 1 (#2)

Seuil de température du tableau 2 (#2)

Seuil de température du tableau 3 (#2)

Défaillance du module d'E/S (mode STOP) (#2)

Défaillance du module d'E/S (mode ERREUR) (#2)

Module d'E/S 1 ou module d'E/S 2

La date de débrochage du disjoncteur du châssis est échue

Le châssis a atteint son nombre maximum d'opérations

La durée de vie restante du châssis est au-dessous du seuil d'alarme

Une nouvelle unité MicroLogic a été détectée.

Différence avec les commandes de ERMS

Alarme de contact de signal de déclenchement sur fuite à la terre (SDV)

Alarme de contact de présence de tension de commande

Alarme de contact d'état de protection contre les surtensions

Alarme de contact de défaillance de la protection contre les surtensions

Alarme de contact d'indication d'état ON/OFF de l'interrupteur-sectionneur (OF)

Alarme de contact d'indication de fusible grillé

Alarme d'arrêt d'urgence

Alarme de contact de la température du tableau

Alarme de contact de la ventilation du tableau

Alarme de contact de la porte du tableau

Position embrochée du châssis (CE)

Position débrochée du châssis (CD)

Position test du châssis (CT)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.