Liste des dispositifs
Description
La page sert à définir les dispositifs connectés au serveur IFE (port ULP, port serial) et aux dispositifs serveur Modbus/TCP distants. Vous pouvez ajouter, supprimer et/ou détecter des dispositifs dans cette liste.
La liste des dispositifs connectés est définie :
-
Automatiquement, avec la procédure de détection des dispositifs.
-
manuellement, en ajoutant les dispositifs un à un.
Nombre de dispositifs serveur Modbus
20 dispositifs serveur au maximum peuvent être ajoutés à la liste des dispositifs. Sous chaque serveur IFE ou dispositif client Modbus distant, 11 interfaces IFM au maximum peuvent être ajoutées.
L'application régit le nombre maximum de dispositifs serveur ou d'interfaces IFM pouvant être utilisés. Les règles générales suivantes peuvent être suivies pour dimensionner l'application :
-
Un maximum de 20 dispositifs serveur sont techniquement pris en charge via les pages Web IFE.
-
Un maximum de 11 interfaces IFM peuvent être connectées physiquement à un serveur IFE. Cette règle peut être utilisée pour les applications nécessitant des performances moindres et elle est recommandée pour les applications simples.
-
Un maximum de 8 interfaces IFM doit être respecté pour les applications qui nécessitent un accès régulier via les pages Web IFE ou qui ont d'autres clients Modbus en communication, par exemple un afficheur FDM128. Cette limite fournit normalement un temps de réponse raisonnable pour trois clients Modbus.
-
Le nombre d'interfaces IFM pouvant être empilées dans un environnement plus complexe (par exemple, avec des systèmes SCADA ou de gestion de bâtiments) doit être adapté aux besoins de performances de l'application.
Paramètres de la liste des dispositifs
|
Paramètres |
Description |
Réglages |
|---|---|---|
|
|
Affiche l'adresse IP du dispositif.
|
– |
|
|
Indique si le dispositif IP est une passerelle ou non.
|
La case est toujours cochée. |
|
|
Affiche l'adresse de serveur Modbus du serveur IFE et du dispositif distant.
|
|
|
|
Permet d'entrer les noms de serveur IFE et de dispositif distant. NOTE:
|
Le nom IFE peut comporter jusqu'à 63 caractères ASCII parmi les suivants : A-Z, a-z, 0-9 et -. Le caractère - ne peut pas figurer à la fin du nom. NOTE:
|
|
|
Affiche le type de connexion. Ce paramètre n'est pas modifiable. |
Les deux types de port sont :
|
|
|
Permet de sélectionner les dispositifs serveur dans la liste des dispositifs pris en charge. |
– |
|
|
Permet d'entrer le nom des dispositifs détectés.
NOTE: Les opérations de suppression et de modification
sont interdites si le dispositif est sélectionné pour la
journalisation.
|
Le nom de dispositif est limité à :
Les caractères suivants sont autorisés : A-Z, a-z, 0-9 et -. Le caractère - ne peut pas figurer à la fin du nom. |
|
|
Affiche l'adresse locale du dispositif connecté au serveur IFE ou au dispositif distant. |
|
|
|
Permet d'ajouter des dispositifs distants. Cette fonctionnalité permet également d'ajouter des capteurs d'énergie PowerTag dans la . Ces capteurs d'énergie PowerTag sont préconfigurés avec le dispositif Smartlink SI B ou Smartlink SI D. Pour plus d'informations, reportez-vous au document Smartlink SI B - Manuel de l'utilisateur ou Smartlink SI D - Manuel de l'utilisateur (selon le cas). |
– |
|
|
Permet d'enregistrer la configuration de la liste de dispositifs. |
– |
|
|
Permet de supprimer les dispositifs serveur sélectionnés. NOTE: L'opération
de suppression est interdite si le dispositif est sélectionné
pour la journalisation.
|
– |
|
|
Permet de détecter les dispositifs serveur. NOTE: L’option d'un dispositif distant n'est
disponible que si vous avez cliqué sur .
NOTE: L'option
Détecter n'est disponible pour le dispositif de type BCM-OF/SD
que sur l'IMU de l'IFE.
|
– |
|
Permet d'ajouter un dispositif serveur à la liste de dispositifs. |
– |
|
|
|
Permet de supprimer le dispositif distant. NOTE: L'opération de suppression est
interdite si le dispositif est sélectionné pour la journalisation.
|
– |
Ajout d'un premier dispositif à la liste des dispositifs
|
Étape |
Opération |
Résultat |
|---|---|---|
|
1 |
dispositif serveur au serveur IFE : Ajoutez les dispositifs serveur au serveur IFE manuellement ou via la procédure de détection de dispositifs. |
Ajoute le dispositif serveur au serveur IFE. |
|
2 |
Dispositif distant : Sur la page , cliquez sur pour ajouter un dispositif distant. |
Ajoute le dispositif distant à la page . |
|
3 |
Dispositif serveur vers dispositif distant : Ajoutez le dispositif serveur du dispositif distant à l'aide de la procédure de détection. NOTE: L’option d'un dispositif distant n'est disponible que si vous
avez cliqué sur .
|
Ajoute le dispositif serveur au dispositif distant. |
|
4 |
Répétez les étapes 2 et 3 pour ajouter d'autres dispositifs distants à la . Cliquez sur pour enregistrer les modifications. |
– |
Procédure de détection de dispositifs
Lorsque vous lancez une détection de dispositifs, le serveur IFE interroge le port ULP, le port série, ainsi que le port Ethernet en utilisant une plage d'adresses définie. Le protocole Modbus RTU est utilisé pour la détection sur le port série. Si le dispositif répond à la requête, l'ID local est défini sur l'adresse de détection actuelle, et le dispositif reçoit un nom de dispositif par défaut. Le serveur IFE essaie alors d'identifier le type de dispositif. Si le serveur IFE reconnaît le type de dispositif détecté, le serveur IFE l'affiche dans le champ . Si le serveur IFE ne reconnaît pas le du de dispositif détecté, le serveur IFE définit sur Modbus dans le champ .
La liste des dispositifs pris en charge par le serveur IFE est fournie dans l'Annexe.
Le tableau ci-après décrit les opérations nécessaires pour ajouter un dispositif via la procédure de détection des dispositifs :
|
Étape |
Opération |
Résultat |
|---|---|---|
|
1 |
Dans la barre de menus de l'IFE, cliquez sur . |
Ouvre le menu . |
|
2 |
Dans le sous-menu du menu , cliquez sur . |
Ouvre la page . |
|
3 |
Pour détecter les dispositifs connectés localement, cliquez sur . |
Ouvre la page . |
|
4 |
Indiquez l' et l'. |
Entre la plage d'adresses de détection. |
|
5 |
Sélectionnez . NOTE: Cette option est disponible si
le dispositif distant sélectionné est Smartlink SI B ou Smartlink SI D et
le dispositif est sélectionné par défaut.
|
|
|
6 |
Cliquez sur . (Cliquez sur pour arrêter le processus.) NOTE: Seuls les dispositifs Modbus série locaux
connectés au serveur IFE sont détectés. Le dispositif sur le port ULP est détecté automatiquement.
|
Commence à détecter tous les dispositifs connectés. |
|
7 |
Saisissez un nouveau nom de dispositif dans la zone de texte . |
Renomme le dispositif. |
|
8 |
Cochez la case pour que le dispositif soit enregistré dans la liste des dispositifs. |
Sélectionne ou désélectionne une entrée de dispositif à enregistrer ou à supprimer. |
|
9 |
Cliquez sur dans la page . |
Affiche la liste des dispositifs enregistrés. |
Paramètres de la détection de dispositifs
|
Paramètre |
Description |
Réglage |
|---|---|---|
|
|
Définit la plage d'adresses de serveur Modbus qui sera utilisée pour détecter les dispositifs sur le port série IFE. |
|
|
|
Permet d'enregistrer le dispositif sélectionné dans la . |
– |
|
|
Affiche l'adresse IP du serveur IFE ou du dispositif distant. |
– |
|
|
Indique le type de dispositif qui a été défini pour ce dispositif. |
– |
|
|
Permet d'affecter le type de dispositif à partir de la liste déroulante. |
– |
|
|
Permet de saisir un nom personnalisé pour le dispositif. |
– |
|
|
Adresse de serveur du dispositif connecté au serveur IFE . |
– |
|
|
Affiche l'état de détection ou de validation. |
|
Ajout manuel d'un dispositif
|
Étape |
Opération |
Résultat |
|---|---|---|
|
1 |
Dans la barre de menus de l'IFE, cliquez sur . |
Ouvre le menu . |
|
2 |
Dans le sous-menu du menu , cliquez sur . |
Ouvre la page . |
|
3 |
Permet d'ajouter un dispositif à la liste des dispositifs. |
|
|
4 |
Choisissez le dispositif pris en charge dans la liste . |
Sélectionne le type de dispositif choisi dans la liste. |
|
5 |
Saisissez un nouveau nom de dispositif dans la zone de texte . |
Renomme le dispositif. |
|
6 |
Saisissez l'adresse locale du dispositif dans la zone de texte . |
Affiche l'adresse locale du dispositif. |
|
7 |
Cliquez sur . |
Un nouveau dispositif est ajouté à la liste. |