DOCA0084FR-11

Enregistrement de dispositifs

Description

L'enregistrement est disponible pour les dispositifs figurant dans la liste des dispositifs. Vous pouvez structurer le contenu enregistré sous forme de rubriques. Celles-ci désignent les paramètres de dispositif qui peuvent être sélectionnés afin d'obtenir le contenu enregistré souhaité. Le nombre d'entrées de journal par dispositif est fixe, peu importe le nombre de rubriques sélectionnées pour le dispositif. Le serveur IFE peut enregistrer les données reçues à des intervalles prédéfinis (5, 10, 15, 20, 30 et 60 minutes). Vous trouverez ci-dessous une explication de la façon dont le serveur IFE enregistre les données et de la façon de définir l'enregistrement d'un dispositif.

NOTE: Il est impossible de modifier les informations concernant le dispositif dans la Liste des dispositifs tant que l'enregistrement de ce dispositif est sélectionné.

Intervalle d'enregistrement

Dans un système de surveillance de la consommation d'énergie, les dispositifs sont souvent dans l'incapacité d'enregistrer les données dans une mémoire non volatile. Le serveur IFE permet l'enregistrement des données à intervalles prédéfinis pour 13 dispositifs maximum.

Caractéristiques de l'enregistrement des données par l'IFE :

  • Nombre maximal d'entrées de journal par dispositif : 12960

  • Nombre maximal de dispositifs concernés par l'enregistrement : 13

  • Nombre maximal de rubriques d'enregistrement des données (kVAh, kWh, kVARh, etc.) par dispositif : 24

  • Sélectionnez le dispositif auquel appliquer l'enregistrement des données ainsi que les rubriques souhaitées.

NOTE: La période d'enregistrement dépend seulement de l'intervalle sélectionné. Le nombre de dispositifs, le nombre de rubriques par dispositif et le type de rubrique n'entrent pas en ligne de compte.

L'intervalle d'enregistrement correspond à une durée prédéfinie pendant laquelle le serveur IFE enregistre les données en provenance du dispositif. La capacité d'enregistrement de chaque dispositif peut être calculée en multipliant le facteur de capacité du journal par l'intervalle d'enregistrement défini sur la page Enregistrement de dispositifs.

Capacité d'enregistrement (en jours) = facteur de capacité du journal * intervalle d'enregistrement (en minutes)

Le facteur de capacité de journal (égal à 9) est calculé comme suit :

Facteur de capacité du journal : 12960/1440

Où :

  • 12960 est le nombre maximal d'entrées de journal par dispositif ;

  • 1440 est le nombre de minutes dans une journée.

Exemple : si l'Intervalle d'enregistrement sur la page Enregistrement de dispositifs est fixé à 5 minutes, la capacité d'enregistrement est de 45 jours.

Le tableau ci-après indique la capacité d'enregistrement en fonction de l'intervalle d'enregistrement :

Intervalle d'enregistrement (minutes)

Capacité d'enregistrement (jours)

5

45

10

90

15

135

20

180

30

270

60

540

Procédure de réglage de l'intervalle d'enregistrement

Vous pouvez activer l'enregistrement pour chacun des dispositifs de la liste (à l'exception des dispositifs Ethernet Smartlink et Modbus Smartlink), de manière indépendante. Les rubriques à enregistrer sont propres à chaque dispositif. Pour consulter les journaux de données, sélectionnez Enregistrement de dispositifs dans le menu Surveillance.

NOTE: Pour activer la fonction Enregistrement de dispositifs, vous devez sélectionner une valeur dans la liste déroulante Intervalle d'enregistrement. Il est recommandé de désactiver la fonction de journalisation pour le dispositif en cours de configuration. Pour cela, désélectionnez la case d'enregistrement correspondant au dispositif sélectionné.

Enregistrement

Pour désactiver l'enregistrement, sélectionnez Désactivé dans Intervalle d'enregistrement, vérifiez que les options d'enregistrement sont effacées, puis cliquez sur Appliquer.

Purge des données

Pour supprimer un journal de données, cochez la case Purger les données correspondant aux rubriques à supprimer.

Personnalisation

Pour personnaliser le contenu enregistré, activez la fonction d'enregistrement du dispositif. Cliquez sur l'option Rubriques sous Personnaliser pour le dispositif à configurer.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.